Conseils
Ce texte a été traduit par une machine.
Informations intéressantes sur les treuils à câble
Les treuils à câble pour véhicules à moteur sont des aides pratiques. Les pièces de traction peuvent tirer des charges, par exemple pour la récupération ou le transport d'objets. Ils sont utilisés aussi bien sur les machines de construction que sur les voitures particulières normales. Les treuils à câble sont également utilisés pour libérer de leur propre force les véhicules bloqués dans la boue, la neige ou le gravier.
Comment fonctionnent les treuils à câble pour l'équipement extérieur de la voiture ?
Quels sont les treuils à câble ?
Conseils pour la manipulation des treuils à câble
Questions et réponses
Comment fonctionnent les treuils à câble pour l'équipement extérieur de la voiture ?
Les treuils à câble sont montés à l'extérieur du véhicule. La corde de traction est enroulée sur un treuil, généralement sous forme de tambour. Le début de la corde est fixé sur le véhicule à moteur avec la manivelle. Des charges peuvent être attelées à l'autre extrémité du câble. La plupart du temps, un mousqueton ou une sangle de levage sont utilisés pour fixer les objets à tirer sur la corde de traction.
Remarque : la chaîne est aussi puissante que son maillon le plus faible : lors de la traction de charges, toutes les connexions doivent résister au poids de traction. Les connexions entre le treuil et le véhicule, entre la corde et le treuil et entre la corde et l'objet à tirer doivent être examinées. Lors de la sélection d'accessoires tels que des cordes de train et des mousquetons, veillez à ce qu'ils soient conçus pour les forces de traction qui en résultent. Avant chaque utilisation, vérifiez soigneusement qu'il n'y a aucun dommage visible sur les composants qui pourraient entraîner une démolition.
Il y a des treuils à câble avec corde ou sans corde intégrée :
Pour la plupart des treuils à câble, la corde est solidement reliée au tambour et fait partie de la livraison. Ici, les deux composants sont parfaitement adaptés du côté du fabricant.
Pour les modèles à usage professionnel, le treuil à câble est parfois conçu pour le serrage de Diverser les différents treuils à broche.
Remarque de sécurité : même lors de la fixation de vos propres câbles, il est impératif d'établir un lien fixe entre la corde et le tambour de manivelle, afin que la corde ne puisse pas se desserrer de manière autonome même en cas de sortie complète. Une corde mal fixée serait identique à une corde fissurée et pourrait constituer un risque important de sécurité.
Quels sont les treuils à câble ?
Les treuils à câbles diffèrent en plus de leur longueur et de leur force de traction, en particulier en ce qui concerne le type de fixation sur le véhicule, l'entraînement et l'utilisation. Pour la fixation sur le véhicule, il existe différentes variantes que vous devez mettre en balance en fonction de la fréquence d'utilisation :
Pour les utilisations occasionnelles, les treuils à câble conviennent pour accrocher un attelage de remorque existant sur le véhicule ou pour accrocher un élingue ronde.
Le montage fixe des treuils à câble est plus complexe : pour cela, il faut généralement des plaques de montage ou des vis simples. Lors du montage par soudage, une intervention irréversible est même effectuée sur le véhicule. Pour cela, les connexions fixes sont souvent plus robustes en was de charge maximale réalisable.
Les treuils à câble s'utilisent sur différents entraînements. Les treuils à câble manuel avec manivelle sont la forme originale des treuils à câble. Des variantes plus confortables utilisent l'énergie électrique de la batterie de voiture, d'un moteur essence ou de l'entraînement d'un tournevis sans fil au lieu d'une force musculaire soudeuse. Le fonctionnement des treuils à câble s'effectue manuellement par des manivelles, une télécommande filaire ou une télécommande sans fil.
Conseils pour la manipulation des treuils à câble
1. Faites attention à la force de traction maximale de la corde ! Le A
Les charges de train ne sont pas indiquées par le fabricant et varient en fonction du sol, des conditions de pente et des conditions météorologiques. Ne faites pas de manœuvres où vous n'êtes pas sûr que votre corde les arrête.
2. Les poulies de renvoi augmentent la force de traction. Un double guidage par câble permet une plus grande capacité de charge du treuil en raison de la répartition des forces de traction.
3. Le sens d'ouverture doit toujours être aligné sur le treuil. En cas d'entrée ou de sortie oblique du câble, la force de traction ne diminue pas uniquement par rapport à la charge maximale indiquée en position idéale. Il y a risque de dommages importants à la corde ou au treuil.
4. Maintenez une distance suffisante lorsqu'une corde est sous tension. Ne touchez pas ce bouton. Ne vous placez pas sous ou devant des charges accrochées à des cordes tendues. L'essieu entre le treuil et l'objet du train doit être dégagé avant d'actionner le treuil.
5. Prenez des mesures de sécurité en cas de rupture de la corde. Une corde retombée sans frein peut causer d'énormes dommages matériels et corporels.
6. Lorsque vous sortez des véhicules vous-même, vous devez toujours rechercher un ancrage vraiment stable en tout-terrain, par exemple un arbre. Il ne s'agit pas d'une corde de traction, mais d'une élingue de traction ou d'une sangle de levage avec mousqueton autour du point d'arrêt. C'est seulement là que se branche la corde de traction. Cette action indirecte évite les dommages au point d'arrêt et protège ainsi l'environnement.
Notre conseil pratique
En cas de fortes charges sur les treuils à câbles, un plafond ou un textile similaire doit être placé sur la corde à proximité du crochet de charge. Si la corde se déchirait avec le textile posé, l'effet de rappel serait réduit. Respectez toujours les consignes du fabricant pour éviter les accidents.
Questions et réponses
Pourquoi la force de traction d'un treuil sur un véhicule à l'arrêt est-elle souvent inférieure à la force de traction du même treuil sur un véhicule roulant ?
Sur les véhicules en mouvement, le sens de la marche et le sens d'ouverture du câble agissent dans le même sens. Les forces se soulèvent partiellement l'une de l'autre, de sorte que le câble de raccordement soit moins chargé. Une fois que la rigidité initiale a été dépassée, la charge glisse derrière le tracteur. Le véhicule roulant présente donc des effets de synergie physiques qui favorisent la capacité de charge maximale des trains. Mais : de nombreux treuils à câble ne sont autorisés que pour une utilisation stationnaire. Pour les véhicules debout équipés de treuils à câble, veillez à ce que le véhicule dispose d'une position fixe, de sorte qu'il ne glisse pas par les forces de traction du treuil, au lieu de l'objet souhaité.
Conseil de recherche : les treuils à câble sont différents des câbles de remorquage et des barres de remorquage pour l'assistance routière. Vous les trouverez ici !