Conseils
Il est fréquent de vouloir vérifier l'état de charge d'une pile. Le choix d’un testeur de piles dépend de la taille et de la puissance de la pile à tester. En effet, la majorité des testeurs sont aujourd'hui capables de vérifier l'état de décharge des principales piles. Mais quelques piles spécifiques ne peuvent être vérifiées qu'avec certains testeurs bien précis. Que vous ayez besoin d'un testeur de piles alcalines, d'un testeur piles batterie, d'un testeur de piles à cristaux liquides et/ou d'un testeur piles de poche… notre sélection de marques de testeurs de piles leader sur le marché tels que Voltcraft, Ansmann, Novitec, Varta vous permettra de trouver le modèle adapté à vos besoins.
Ce texte a été traduit par une machine.
Informations intéressantes sur les testeurs de piles
-
Que sont les testeurs de piles ?
-
Comment fonctionnent les testeurs de piles?
-
Que mesure un testeur de piles?
-
Notre conseil pratique
-
Quelles piles peuvent être testées ?
Que sont les testeurs de piles?
Un testeur de pile sert à vérifier l'état de charge d'une pile ou d'un accumulateur. Il s'agit tout d'abord de toutes les piles et accumulateurs, des piles AA et AAA à la batterie de démarrage pour voiture.
Toutes les piles ont une capacité nominale . Il est généralement indiqué en milliampères-heures (mAh). Bien que cela ne soit pas une unité du système international d'unités si, il est autorisé à être utilisé avec le si. Pour éviter les erreurs : le mot « capacité » n'a rien à voir avec la capacité électrique de l'unité Farad. La capacité nominale décrit la capacité mémoire d'une pile. Si cette capacité d'une batterie est trop faible, elle ne peut plus remplir sa tâche d'alimentation. Une batterie est considérée comme utilisable si elle a encore une capacité de 60 % de la valeur nominale. La capacité disponible dépend de l'utilisation (décharge), de l'âge et de la qualité de la batterie.
Un testeur de pile vous permet de savoir si la batterie en question peut encore être utilisée ou si une charge est nécessaire dans le cas d'une batterie. En fin de compte, chaque testeur de batterie effectue un processus de mesure qui détermine et affiche la tension de la batterie actuelle. Il existe des différences de qualité en ce qui concerne la méthode de mesure.
L'affichage du résultat de mesure peut être réalisé de manière analogique ou numérique, comme affichage détaillé avec une valeur de tension exacte ou comme affichage de qualité, par exemple avec des graphiques à barres ou des LED de différentes couleurs. Il s'agit en premier lieu de piles de taille courante dans le foyer ou le bureau.
Des appareils de mesure sont également disponibles pour les batteries de démarrage (batteries au plomb) qui affichent immédiatement la puissance de démarrage disponible. Il est ainsi possible de détecter les piles défectueuses avant même une panne totale. Ces testeurs de batterie plus chers et plus chers offrent également des évaluations plus avancées avec des logiciels spécialement conçus pour le PC ou les applications pour les terminaux mobiles et ont généralement des accessoires de mesure supplémentaires.
Dans notre boutique en ligne, vous trouverez des testeurs de piles de différents types et pouvez filtrer les produits par « catégorie » pour trouver les appareils adaptés à vos besoins.
Comment fonctionnent les testeurs de piles?
La batterie à tester est raccordée aux connexions du testeur de batterie. Cela peut être fait par des bornes, des pointes de test ou des contacts à pression. On distingue les testeurs de batterie avec leur propre alimentation et sans leur propre alimentation.
Alimentation électrique avec sa propre pile
Les appareils de mesure de la batterie avec leur propre alimentation électrique (par batterie de service) offrent souvent une plus grande gamme de fonctions . Bien entendu, la batterie interne doit également être testée pour s'assurer que les résultats de mesure sont toujours corrects.
Alimentation électrique via la pile à tester
Les testeurs de batterie plus économiques sont généralement des appareils de test pratiques alimentés par la pile testée. Les solutions mécaniques sont différentes :
Il y a des testeurs de batterie maniables qui peuvent tester différentes formes de piles avec un mécanisme coulissant, ainsi que des testeurs de piles qui disposent de découpes pour différents types de piles, par exemple pour les piles AA ou AAA.
Si un testeur de batterie ne donne pas de résultats lors d'un test, cela ne doit pas nécessairement être dû à un dysfonctionnement. La batterie que vous souhaitez tester avec votre appareil est peut-être déjà si vide qu'elle ne peut plus alimenter le testeur de batterie avec l'énergie nécessaire.
Que mesure un testeur de pile?
A l'aide d'un testeur de batterie, mesurez la tension de la pile. En fonction du résultat, vous apprendrez la quantité d'énergie contenue dans la batterie testée. En fonction de l'appareil sélectionné, la capacité électrique de la pile est contrôlée avec ou sans résistance. Dans certains cas, ce dernier peut entraîner une distorsion de la mesure, car la tension d'une batterie sans résistance reste inchangée. Par exemple, si une pile AA est testée avec résistance, l'appareil de test de la batterie détecte la résistance interne de la batterie, ce qui permet de déduire la capacité électrique restante. Cependant, tous les testeurs de batterie disponibles ne sont pas en mesure de le faire.
Notre Conseil pratique : sélection du testeur de pile approprié
Sélectionnez un testeur de pile après lequel les piles sont les plus courantes dans votre environnement de travail ou à domicile. Si vous choisissez un testeur de batterie avec une pile intégrée, vous pourrez profiter de certaines autres fonctions que ces appareils offrent. D'autre part, les modèles sans alimentation électrique sont non seulement toujours prêts à l'emploi, mais ils sont généralement moins chers.
Quelles piles peuvent être mesurées ?
La réponse simple est : tout le monde, au moins presque tous. Avec plus de 60%, le format de pile Mignon, également appelé AA ou LR6, est le plus courant en Allemagne. Avec environ 20%, la pile micro (AAA ou LR03) suit.
Les testeurs de batterie simples peuvent tester toutes les tailles courantes de piles universelles utilisées à la maison, y compris différentes piles boutons et blocs de 9 volts.
Créer un testeur de batterie pour des milliers d'euros pour tester les piles de la télécommande - personne ne le pourrait. Cependant, l'utilisation de testeurs de batterie de haute qualité et donc coûteux est très courante et utile dans certains domaines.
Par exemple, dans les ateliers de voiture ou de moto, les testeurs de pile sont utilisés avec un affichage détaillé pour les batteries au plomb, dont l'achat est très avantageux en raison des opérations de mesure et d'essai régulièrement nécessaires.
Cela est également utile dans le service pour les installations de batteries de stockage liées à l'énergie photovoltaïque ou éolienne et à l'énergie hydraulique.
Il existe ici des testeurs de batterie qui peuvent en fait capturer, enregistrer et exporter ou enregistrer de nombreux paramètres en tant qu'analyse, et ce en partie avec des processus de test automatisés.