Conseils
Servant principalement de connecteur électrique entre votre véhicule et sa remorque, les prises et adaptateurs de remorque se fixent sur votre système d’attelage pour alimenter les composants d’éclairage et de signalisation. En effet, la connexion d’une caravane ou d’une remorque est régie par des exigences strictes selon lesquelles le véhicule tracté doit être aussi visible que la voiture tractant. Pour pouvoir circuler, les deux véhicules doivent donc être équipés de feux d’éclairage avant, arrière et latéraux, lesquels doivent être alimentés par la batterie de la voiture tractant.
Qu’est-ce que la prise pour remorque ?
Une prise remorque est un système de connecteur qui sert à relier l’installation électrique du véhicule à celle de votre remorque ou caravane. De cette manière, cette dernière reçoit les commandes d’éclairage correspondantes si vous utilisez des clignotants, allumez les feux arrière, utilisez les freins ou les feux de brouillard arrière. Dans le domaine de la fiche remorque, il existe deux catégories de prise de courant à broche : la prise de courant remorque à 7 broches et la prise électrique remorque à 13 broches. Ces deux types de connecteurs sont utilisés en France. Le connecteur à 13 pôles s’est largement popularisé au fur et à mesure que les systèmes électriques en automobile sont devenus plus complexes, et qu’un plus grand nombre d’éclairages doivent être visibles sur les remorques. Pour expliquer cet engouement pour la prise remorque à 13 broches, celle-ci présente également d’autres avantages : elle a été conçue pour être étanche dans des conditions de pluie et d’enneigement. En revanche, les connecteurs à 7 broches ne sont pas conçus pour résister à l’humidité et aux chocs. Compatible avec les différents systèmes d’attelage européens, le système de prise de courant remorque à 13 broches dispose d’un mécanisme de verrouillage pour indiquer que le connecteur est bien en place.
… Et l’adaptateur pour remorque ?
Compte tenu de la diversité des connecteurs pour courant électrique de remorque, il est possible que votre voiture et votre caravane n’aient pas les mêmes systèmes de broches. Au lieu d’acheter un autre connecteur et de réinstaller le réseau électrique du véhicule à remorquer, vous pouvez désormais choisir un adaptateur de prise remorque qui fera tout le travail pour vous. Selon la configuration souhaitée, vous pouvez acheter un adaptateur remorque à broche de formats 13/7 ou 7/13. À noter que certains adaptateurs prennent en charge les connecteurs à 5 broches, encore très répandus aux États-Unis. De cette manière, vous pouvez raccorder n’importe quelle prise remorque à broche au système d’attelage de votre voiture. Bien évidemment, l’achat d’un adaptateur pour prise électrique remorque est beaucoup moins coûteux que de changer votre système de câblage. De plus, l’installation de cet adaptateur n’affecte en aucune façon les performances des deux connecteurs eux-mêmes. Bien souvent, un adaptateur de prise pour remorque est constitué de matériau résistant à borne nickelée qui améliore la conductivité électrique entre les deux connecteurs. Il vous suffit juste de faire correspondre l’extrémité de la fiche de l’adaptateur à la prise électrique de votre voiture, et brancher l’ensemble sur le connecteur de votre remorque ou caravane .