Conseils
Ce texte a été traduit par une machine.
Informations intéressantes sur les refroidisseurs d'air
Un record d'été fait pour le prochain et nous devons probablement nous habituer aux températures de la marque 40 C. ° Was do, si un ventilateur ne fournit pas un soulagement suffisant lors des journées d'été chaudes et si la climatisation n'est pas disponible ? Les refroidisseurs d'air ou les aérorefroidisseurs peuvent remédier à de tels cas. Découvrez comment les appareils fonctionnent et ce was à prendre en compte lors de l'achat.
-
Vue d'ensemble du refroidisseur d'air
-
Comment fonctionne Aircooleur ?
-
Vous devez en tenir compte lors de l'achat d'Aircoolers
-
Notre Conseil pratique : refroidir l'eau avec de la glace
-
FAQ - questions fréquemment posées sur les Aircoolers
Vue d'ensemble du refroidisseur d'air
Les refroidisseurs d'air (anglais : Aircooleur) sont disponibles dans de nombreux modèles et tailles, à partir du petit appareil en forme de cube qui peut être confortablement installé sur la table de nuit ou fonctionner comme refroidisseur d'air mobile, jusqu'au grand appareil. Le principe de fonctionnement est identique pour tous les refroidisseurs d'air : l'eau d'un réservoir est atomisée par un flux d'air généré par un ventilateur intégré. Les modèles disponibles diffèrent en fonction de la taille du réservoir intégré. Plus il est grand, plus le radiateur peut fonctionner plus longtemps.
En outre, il existe des différences dans les autres équipements : de nombreux refroidisseurs d'air peuvent être commandés à l'aide d'une télécommande. Ainsi, l'appareil peut être réglé confortablement à partir du canapé ou du lit. Un plus de confort offre une fonction de minuterie qui permet, par exemple, au radiateur de la chambre de s'éteindre automatiquement après la phase de mise en veille. Ainsi, vous ne serez pas exposé à l'air froid pendant la nuit. En outre, un minuteur peut aider à limiter la consommation d'énergie. Un mode nuit spécial est à son tour utile pour réduire le bruit de fonctionnement et ainsi assurer un sommeil sans perturbation. Certains Aircooleurs peuvent également être utilisés comme humidificateurs d'air et contribuent ainsi à un climat ambiant agréable, par exemple pendant la période de chauffage. Parfois, vous pouvez également utiliser des refroidisseurs d'air comme ventilateurs conventionnels qui produisent de l'air frais. Différentes vitesses de rotation sont disponibles en fonction du modèle.
Comment fonctionne Aircooleur ?
Le principe du refroidissement par évaporation est utilisé depuis un certain temps, par exemple pour rendre le refroidissement des centres de données modernes plus efficace. Entre-temps, les domaines d'application sont encore beaucoup plus divers. Les refroidisseurs d'air fonctionnent tous selon le même schéma et sont construits de manière similaire. Il y a un réservoir d'eau à l'intérieur qui maintient le liquide de refroidissement. Avec ce liquide, un tapis en tissu textile est vaporisé ou l'eau s'écoule. Un puissant ventilateur aspire l'air chaud ambiant et le souffle à travers le tapis humidifié. On appelle le processus physique qui s'effectue dans ce processus le refroidissement par évaporation ou le refroidissement adiabatique.
Quand on parle de refroidissement adiabatique, on entend en fait un changement d'état adiabatique. Il s'agit d'un processus thermodynamique qui permet à l'eau de s'évaporer à travers l'air chaud fourni de l'extérieur. Il y a ici un passage de phase dans lequel l'air est privé de chaleur. Plus la température extérieure est élevée, plus l'eau s'évapore rapidement et mieux. La température extérieure joue donc un rôle important dans le refroidissement par évaporation, car elle est un facteur qui détermine l'efficacité du processus adiabate. L'humidité de l'air est également importante car l'air ambiant ne peut lier qu'une certaine quantité d'eau jusqu'à ce que la saturation maximale soit atteinte. Lorsque la saturation atteint 100 %, l'air ambiant ne peut plus absorber d'humidité. Pour un fonctionnement optimal d'une solution de refroidissement à base de froid par évaporation, il est donc important de réduire au maximum l'humidité de l'air.
Vous devez en tenir compte lors de l'achat d'Aircoolers
Si vous jouez avec des pensées pour acheter un refroidisseur d'air, vous devriez observer quelques points. Choisissez un appareil adapté à la taille de la pièce que vous souhaitez refroidir. Un petit appareil portable n'aura qu'un effet relativement petit dans un grand salon. Ces refroidisseurs sont adaptés pour la nuit ou le bureau et doivent être placés près de l'utilisateur. Pour refroidir de grands locaux, vous devez vous mettre à portée d'un appareil. Veillez également à ce que le débit d'air soit le plus élevé possible. Un refroidisseur d'air avec un ventilateur faible offre moins de puissance de refroidissement qu'un modèle avec une ventilation plus puissante.
Une télécommande s'avère particulièrement utile pour les appareils fixes, afin que vous n'ayez pas à vous lever toujours pour modifier l'intensité du flux d'air. Un réservoir d'eau suffisamment grand est également important. Pour un grand appareil sur pied, la capacité doit être de 6 litres. Le récipient doit être complètement amovible pour le nettoyage. En outre, veillez à ce que le bruit de fonctionnement soit faible. Cela est aussi important dans les bureaux que dans la chambre, par exemple, pour que l'appareil ne se présente pas comme un facteur acoustique. Êtes-vous une chambre anti-allergie ? Dans l'affirmative, il est recommandé d'utiliser un modèle avec filtre intégré qui filtre les allergènes de l'air qui a été évacué. La consommation électrique du radiateur doit également être prise en compte lors de l'achat. Si le refroidisseur d'air est conçu pour fournir un rafraîchissement plusieurs heures par pièce en été, un appareil avec une consommation d'énergie relativement faible offre un potentiel d'économie d'énergie considérable.
Notre Conseil pratique : refroidir l'eau avec de la glace
Vous pouvez augmenter la capacité de refroidissement de votre Air Conditioner lorsque vous remplissez le réservoir d'eau intégré avec des glaçons ou des batteries de refroidissement. Ainsi, la température de l'eau peut être basse, was qui renforce encore considérablement l'effet de refroidissement.
FAQ - questions fréquemment posées sur les Aircoolers
Was dois-je ich respecter lors du fonctionnement d'un refroidisseur d'air ?
Lors de l'utilisation du refroidissement par air, l'air qui s'écoule par les tapis d'humidification est enrichi d'eau. Si vous utilisez un tel appareil pendant une longue période, l'humidité de l'air dans vos locaux augmente considérablement. Veillez donc à ce que la ventilation soit bonne et régulière afin d'éviter la formation de moisissures. En outre, les tapis d'humidification doivent être nettoyés et remplacés régulièrement.
Mon Aircooler a-t-il besoin d'un tuyau d'évacuation d'air comme il doit être utilisé dans un climatiseur ?
Non, vous n'avez pas besoin d'un tuyau d'échappement. Un climatiseur (monobloc) aspire l'air chaud ambiant, le dirige à travers un refroidisseur et le transmet ensuite à la pièce. Lors du refroidissement, une chaleur résiduelle ne doit pas être sous-estimée, qui doit être évacuée par un tuyau. En revanche, un refroidisseur d'air fonctionne selon le principe du refroidissement par évaporation. Ce processus physique ne produit pas de chaleur résiduelle qui doit être dissipée. Par conséquent, aucun tuyau d'échappement n'est nécessaire.
Quelle was est la différence entre un refroidisseur d'air et un humidificateur ?
Un humidificateur vaporisateur d'eau, par exemple par ultrasons, souffle l'humidité dans l'air de la pièce. Un refroidissement se produit au mieux lorsque vous vous trouvez dans le nuage de fines gouttes d'eau juste devant l'appareil. Un refroidisseur d'air humidifie un tapis avec de l'eau, puis souffle de l'air chaud dans la pièce. Cela provoque un passage de phase sur le tapis humide, où l'air qui traverse est refroidi.