Conseils
Le poussoir pneumatique également appelé pressostat est un boîtier en bakélite et/ou en matière synthétique, de forme ronde qui a une taille inférieure à 10cm. Ce poussoir est généralement de couleur noire et il est branché pour les surpresseurs domestiques sur l’arrivée d’eau par un raccord 15 x21.
Ce texte a été traduit par une machine.
Informations utiles sur les interrupteurs à pression pneumatiques
Les interrupteurs à bouton-poussoir sont actionnés par des pressions pneumatiques ou hydrauliques et sont utilisés pour surveiller et commander des pompes, des compresseurs et des applications similaires. Découvrez comment les interrupteurs à bouton-poussoir fonctionnent exactement, quels sont les types disponibles et ce que vous devriez faire attention lors de votre achat.
-
Was a-t-on pressostat ?
-
Interrupteurs à bouton-poussoir mécaniques et électroniques
-
Critères d'achat pour les interrupteurs à bouton-poussoir - à quoi s'agit-il ?
-
Notre Conseil pratique : tenir compte de la puissance de commutation maximale
-
FAQ - questions fréquentes sur les interrupteurs à pression
Was a-t-on pressostat ?
Les interrupteurs à bouton-poussoir sont à peine hors de l'esprit des zones pneumatiques et hydrauliques. Avec leur aide, la pression ou le niveau de remplissage d'un milieu, par exemple de l'air ou de l'huile, peuvent être surveillés dans un système pneumatique ou hydraulique. Ils réagissent lorsque la pression du support change ou lorsqu'une pression supérieure et une dépression définies sont atteintes et fournissent un signal correspondant à l'unité de commande. Le presseur supérieur marque la limite supérieure de la plage de pression, la dépression représente par contre la limite inférieure. Un bouton poussoir sert à contrôler que les deux valeurs ne sont pas supérieures ou inférieures. Ainsi, il est possible d'assurer une plage de pression constante dans le système.
Les interrupteurs à bouton-poussoir hydrauliques et pneumatiques sont utilisés principalement dans les applications industrielles et les processus de traitement. Dans le domaine de l'équipement et de l'appareil, ils se trouvent de la même manière que dans le domaine de l'ingénierie et de la construction mécanique. Les interrupteurs à bouton-poussoir sont utilisés pour la commande de pompes ou d'installations d'eau domestique, sont intégrés dans des vannes, des joints et des compresseurs et servent à la surveillance de la pression d'huile, qui est particulièrement importante pour les moteurs à combustion interne.
Interrupteurs à bouton-poussoir mécaniques et électroniques
Les interrupteurs à bouton-poussoir sont disponibles en version mécanique et électronique. Les interrupteurs à bouton-poussoir mécaniques sont équipés d'une membrane (pour des pressions plus petites) ou d'un piston (pour des pressions plus importantes) sur le côté entrée de pression. Ils sont similaires à la construction de régulateurs de pression. De l'autre côté se trouve un ressort précontraint dont la tension peut être réglée à l'aide d'une vis. Un interrupteur à pression mécanique fonctionne maintenant comme suit : alors que la pression de fonctionnement du côté entrée de pression pousse contre la membrane (ou le piston), la force du ressort agit contre la force de pression de l'autre côté. Si la pression de fonctionnement est supérieure à la force du ressort, la membrane se met en mouvement et actionne un micro-interrupteur qui ouvre ou ferme le circuit. Lorsque la pression de fonctionnement diminue, la membrane et le microrupteur retombent dans leur position de sortie et le signal électrique diminue.
Les contacts situés dans le pressostat peuvent être distingués par leur fonction en contact NC, contact NO et changeur. Comme son nom l'indique, un contact NC est conçu pour ouvrir le circuit dès que la pression de commutation commandée est atteinte. Cela signifie que le contact est interrompu ou déconnecté. Un contact normalement ouvert ferme le circuit en créant le contact. Un changeur peut agir à la fois en tant que contact NC et en tant que changeur et donc prendre les deux fonctions.
Les interrupteurs à bouton-poussoir électroniques sont en face des interrupteurs à pression mécaniques. Pour les interrupteurs à pression mécaniques, la saisie de l'imprimante et la commutation du signal s'effectuent par la voie mécanique, tandis que pour les interrupteurs à pression électroniques, ils se font par la voie électrique. À cette fin, ils sont équipés d'un bouton-poussoir électronique (capteur) qui détecte la pression ou le changement de pression et génère un signal correspondant qui est à son tour traité par le microcontrôleur électronique et converti en signal de commutation électrique. Dans de rares cas, les interrupteurs à bouton-poussoir électroniques sont équipés d'un élément de commutation mécanique, par exemple un relais. De telles versions peuvent être appelées interrupteurs à pression électromécaniques.
De nombreux interrupteurs à bouton-poussoir électroniques disposent de fonctions supplémentaires pratiques, par exemple des touches pour régler facilement des fonctions ou des écrans qui indiquent la pression mesurée. Il est souvent possible d'effectuer des configurations à l'aide de logiciels ou de modules de configuration spéciaux. L'utilisation est donc très confortable. Les interrupteurs électroniques ne pouvant pas être utilisés sans pièces mécaniques mobiles, ils ne sont pas très résistants et ne nécessitent que peu d'entretien. Ils fonctionnent de manière fiable, sont robustes et conçus pour un très grand nombre de jeux de commutation. Malgré ses avantages, les interrupteurs à pression électroniques n'ont pas encore supplanté leurs équivalents mécaniques. Les interrupteurs à bouton-poussoir mécaniques sont moins coûteux, ne nécessitent aucune tension d'alimentation et sont commutables pour le courant continu et alternatif ainsi que pour les courants élevés, c'est pourquoi ils sont toujours utilisés pour des applications de sécurité simples. Cependant, dans le domaine de l'automatisation, les interrupteurs à pression électroniques prennent de plus en plus d'importance.
Critères d'achat pour les interrupteurs à bouton-poussoir - à quoi s'agit-il ?
La plage de pression de commutation d'un interrupteur à pression doit d'abord être adaptée à l'application correspondante. Il existe des interrupteurs à bouton-poussoir conçus pour une plage de pression de -0,15 à 1 bar, mais également ceux qui fonctionnent dans une plage de pression de 0 à 20 bar. De plus, il est important que le bouton-poussoir soit adapté au milieu de travail. Certains interrupteurs sont conçus exclusivement pour l'air ou l'air comprimé, d'autres pour les fluides liquides et gazeux. En fonction de la fonction que le commutateur doit prendre en charge, il faut également veiller au type de contact (contact normalement ouvert, contact normalement ouvert, inverseur).
Pour les applications exigeantes, le matériau du boîtier et de la membrane ainsi que la pression maximale admissible du boîtier peuvent être pertinents. Les interrupteurs à bouton-poussoir doivent idéalement résister aux chocs et aux vibrations afin de pouvoir fonctionner correctement même en cas de défauts éventuels. En ce qui concerne l'environnement d'exploitation, il ne faut pas non plus oublier l'indice de protection. Pour l'orientation : dans l'industrie, les interrupteurs à bouton-poussoir de type IP65 (étanches à la poussière et protégés contre l'eau de jet de tous les angles) et IP67 (étanches à la poussière et protégés contre l'immersion temporaire) sont souvent utilisés.
Notre Conseil pratique : tenir compte de la puissance de commutation maximale
Il est fortement recommandé de ne pas laisser un interrupteur à pression fonctionner de manière permanente à la puissance de commutation maximale, car cela peut avoir un effet négatif sur sa durée de vie. Au lieu de cela, la puissance de commutation doit toujours être aussi petite que possible. Ainsi, vous contribuez à ce que le commutateur soit en service pendant longtemps.
FAQ - questions fréquentes sur les interrupteurs à pression
Was signifie hystérésis?
L'hystérésis est le terme linguistique pour la différence entre les points de commutation et de retour ou les pressions de mise en marche et d'arrêt. L'hystérésis désigne précisément la plage dans laquelle la valeur réelle peut différer de la valeur de consigne. Il est limité vers le haut par une valeur maximale et vers le bas par une valeur minimale. En cas d'hystérésis importante, la valeur réelle peut être plus différente de la valeur de consigne, ce qui nécessite moins de circuits marche/arrêt. En cas d'hystérésis faible, le commutateur doit être mis en marche plus fréquemment, car la valeur réelle ne doit varier que dans une petite plage.
Was adm. On entend par pneumatique et hydraulique?
Le terme pneumatique est dérivé du grec pneuma « Air » et désigne l'enseignement de toutes les applications techniques basées sur l'air ou l'air comprimé. Le circuit hydraulique (dérivé de grec hýdor « eau ») doit être différent du système pneumatique. Il s'agit de l'enseignement du comportement des fluides. Les systèmes hydrauliques et pneumatiques font partie de la technique dite des fluides, qui comprend tous les processus dans lesquels les forces et les mouvements sont générés à l'aide de fluides (gaz ou liquides).