Conseils
Vous trouverez dans votre boutique en ligne Conrad de nombreux ponts de diodes. Conçus pour convertir une tension alternative en tension continue, ces ponts redresseurs, aussi appelés ponts de Graetz, sont utilisés dans de nombreuses applications électroniques nécessitant une tension continue. Que vous soyez professionnel ou un électricien en herbe, Conrad vous propose le pont de diode qui correspond à vos besoins et à tous vos types de travaux.
Ce texte a été traduit par une machine.
Des connaissances intéressantes autour des ponts redresseurs
-
Was a bridge redresseur et à quoi sert-il ?
-
Comment fonctionne un redresseur de pont ?
-
Variantes pour la transformation du courant alternatif
-
Questions et réponses
Was a bridge redresseur et à quoi sert-il ?
Un redresseur de pont convertit la tension alternative en tension continue. L'électricité ainsi produite dans l'alignement est utilisable de manière polyvalente, par exemple dans les appareils audio ou vidéo et dans les ordinateurs. De plus, l'utilisation de courant continu dans l'industrie est importante lorsqu'il s'agit par exemple de la technique de galvanoplastie ou de l'électrolyse.
Bien savoir : la transmission d'énergie électrique s'effectue avec le courant alternatif, bien que généralement plus avantageux, le courant continu est de plus en plus utilisé dans différents domaines.
Le redresseur prend en charge la conversion rapide à travers différents composants qui permettent au courant de circuler dans une seule direction. L'autre direction qui se passe également en courant alternatif est volontairement bloquée. Les composants qui sont aujourd'hui utilisés de plus en plus dans les redresseurs sont des diodes, alors que les tubes électroniques étaient presque exclusivement utilisés auparavant.
Exemple pratique : si une tension de sortie de 24 volts AC doit être convertie en 12 volts DC, un redresseur aide à la réalisation du projet. AC représente le courant alternatif et DC le courant continu souhaité.
Comment fonctionne un redresseur de pont ?
Des quatre diodes de redressement dans un redresseur de pont, deux transmettent toujours le courant tandis que les deux autres bloquent le débit. Les diodes conductrices ou de blocage se trouvent l'une contre l'autre en fonction de la tension de sortie et de la source. L'ensemble de l'appareil est en revanche toujours traversé de gauche à droite, de sorte que le pôle « + » et le pôle « - » de la source de tension continue existent à gauche.
Bien savoir : pour des ondes aussi lisses que possible dans le circuit, il est recommandé d'installer un condensateur de tamis. Celui-ci se recharge dès que la courbe de la tension générée augmente et s'aplace. Inversement, il est déchargé lors de la chute abrupte de la courbe de tension et freine la chute pour qu'elle ne puisse pas tomber à 0. Ainsi, une tension uniforme peut être générée.
Nos ponts redresseurs se présentent dans un boîtier et contiennent tous les composants nécessaires. Ils sont donc parfaitement adaptés. Lors de l'installation, il suffit de veiller à ce que les connexions soient correctes pour obtenir la tension souhaitée.
Variantes pour la transformation du courant alternatif
Si vous souhaitez transformer le courant alternatif en courant continu, le circuit de redresseur de pont avec quatre diodes intégrées est généralement le premier choix. Les alternatives offrent les deux variantes suivantes :
binaurale | Description |
---|---|
Commutation unidirectionnelle | La commutation unidirectionnelle permet de passer un demi-arbre positif dans un circuit. En revanche, le demi-arbre négatif rencontre une résistance (tension de blocage), ce qui le fait perdre complètement. Un circuit unidirectionnel est obtenu par l'utilisation d'une diode unique dans le circuit et peut donc être rapidement conçu. La perte d'énergie du demi-arbre négatif doit être évaluée de manière négative. |
Commutation de point central | Le circuit à point central utilise quand même deux diodes qui interrompent le circuit. De plus, un transformateur est nécessaire pour cette variante de commutation. De la connexion supérieure, le demi-arbre positif s'écoule via la première diode du redresseur jus qu'à ce que l'on appelle la prise centrale du transformateur, tandis que le demi-arbre négatif prend le chemin via la deuxième diode et rencontre la résistance de la prise centrale. Ici , le demi-arbre négatif n'est pas perdu et peu de pièces sont nécessaires pour transformer la tension alternative en une tension continue dite pulsatrice. |
Questions et réponses
Comment connecter un redresseur de pont ?
Normalement, les redresseurs disposent de quatre connexions. Deux sont marqués par un symbole «~ ». Ceux-ci indiquent les connexions de courant alternatif sur lesquelles vous connectez l'antenne. Il existe également un connecteur « + » et « - » pour la tension de sortie et la tension d'entrée. En général, ces deux connecteurs sont situés l'un contre l'autre.
Cependant, respectez impérativement les indications de la description de l'article ou demandez à nos experts si vous n'êtes pas sûr des connexions.
Quelles sont les diodes DC à sélectionner ?
Si vous souhaitez utiliser quatre diodes individuelles au lieu du circuit complet ou si vous souhaitez par exemple obtenir une tension par commutation unidirectionnelle, vous devez utiliser des diodes spéciales qui conviennent pour l'alignement. Ces derniers sont également disponibles dans notre boutique . Veillez à ce que la description de l'article indique explicitement qu'il s'agit de diodes de redressement. Par exemple, le produit de la figure de droite montre un tel article. Nous sommes également heureux de vous aider à trouver les produits adaptés.
Les pièces individuelles du redresseur de pont peuvent-elles être achetées séparément ?
Oui, mais ce n'est pas nécessairement recommandé, car le choix des pièces est relativement compliqué.
Conseil : le circuit complet est disponible chez nous en tant qu'élément de construction prêt à l'emploi et dispose de diodes spéciales qui répondent aux exigences de l'alignement des tensions alternatives. Tous les composants nécessaires sont déjà intégrés et le redresseur est prêt à l'emploi ou peut être raccordé immédiatement.