Conseils
Dépendamment du circuit électronique qui vous intéresse, de nombreuses plaques et cartes existent. Dans l'idée d'un montage d'un circuit imprimé en partant de fondations assez neutres, l'établissement sur une platine époxy peut convenir à vos besoins. À l'instar d'une platine en bakélite, une platine en époxy est un composant polyvalent qui vous permettra de créer un circuit de manière très précise. Que ce soit dans le cadre de l'enseignement, pour vos étudiants, pour vous-mêmes, pour des expérimentations d'amateur éclairé, pour appréhender le fonctionnement de l'électronique, pour de la production en petite, moyenne ou grande série, la platine époxy est adaptée à presque tous les usages.
Ce texte a été traduit par une machine.
Matériau de base de carte : base pour tous les composants électroniques
Les cartes de circuits imprimés sont quelque chose comme le système nerveux de l'électronique. Tous les composants et circuits électriques nécessaires à leur fonctionnement sont installés sur eux, du grand réfrigérateur à l'ordinateur sur le bureau au smartphone. Celui qui veut construire un système électronique à partir de zéro commence par le matériau de base de la platine. Vous découvrirez dans notre guide was ce qu'il faut respecter.
-
Was platinen-base material?
-
Quels types de matériau de base existe-t-il ?
-
À quoi faut-il faire attention lors de l'achat ?
-
Notre Conseil pratique : entretenir les circuits imprimés avec du nettoyant et de la résine de protection
-
FAQ - questions fréquemment posées sur les matériaux de base pour cartes
Was platinen-base material?
Le matériau de base de la carte constitue la base d'une carte électronique ou d'une carte de circuit imprimé. Les cartes servent de support pour les composants électroniques dans presque tous les appareils électroniques, par exemple les circuits, les mémoires de données et les emplacements de connexion. Les pièces se trouvent soit enfichées, soit bien soudées sur une carte rectangulaire. Il se compose principalement d'un conducteur de base isolant. Il y a un ou deux chemins de fer composés le plus souvent de cuivre qui relient les composants situés sur des platines entre eux ou à l'alimentation électrique. Le cas échéant, il y a encore un mince revêtement photo entre le cuivre et les matériaux de base. L'exposition aux ultraviolets permet de déterminer le déroulement ultérieur des pistes de conducteur métalliques pendant la fabrication.
Les cartes ne sont pas disponibles dans une taille uniforme. En fonction du domaine d'application, de l'espace disponible et du nombre de composants à installer, des cartes de dimensions et d'épaisseur différentes sont nécessaires. Pour les fabricants professionnels et les fabricants professionnels, les matériaux de base pour les cartes de circuits imprimés sont donc disponibles dans des surfaces plus grandes qui peuvent être découpées selon les besoins.
Quels types de matériau de base existe-t-il ?
Le matériau de base pour les cartes de circuits imprimés est principalement différent en raison des matériaux utilisés. Les cartes de circuits imprimés en résine époxy sont les plus utilisées. Dans la langue du spécialiste, ils sont également simplement appelés époxydes ou époxydes. Les époxy seuls ne résistent pas à la chaleur et peuvent donc être placés sous la forme de platine rectangulaire typique lors de la fabrication à des températures élevées. Ce n'est qu'en mélangeant des agents durcisseurs qu'ils deviennent thermodurcissables. Cela signifie qu'ils sont thermorésistants et chimiquement après durcissement.
Un autre matériau de base fréquemment utilisé est le papier dur. Il s'agit d'un matériau composite composé de plusieurs matériaux interreliés. Dans le papier dur, le papier traditionnel en bois et en phénol, une résine synthétique similaire à l'époxy, est traité. Le phénol, le papier et l'époxy peuvent être mélangés dans une composition différente pour créer un matériau de base pour les circuits imprimés. Le rapport peut être vu d'un simple coup d'œil à l'aide du marquage pour l'inhibition de la flamme d'un matériau de base : FR1, FR2, FR3 et FR4. Plus le nombre de marques est élevé, plus l'époxy est grand et moins le phénol est traité dans le matériau ainsi étiqueté.
Les circuits imprimés en aluminium et en polymères synthétiques sont moins souvent appelés « IMS » (Insulated Metallic Subrate) ou circuits imprimés à noyau métallique. Dans ce cas, le matériau de base se compose de deux couches : le noyau en aluminium métallique et une enveloppe en « Prepreg » (en bref pour « Prepregned fibres », en allemand « fibres pré-imprégnées »), c'est-à-dire fibres textiles décalées avec du plastique.
Une autre caractéristique distinctive du matériau de base est son revêtement en cuivre. La force du film est déterminante, d'une part, et l'Dick du film appliqué avec des pistes de cuivre. L'épaisseurµ est généralement indiquée en micromètres ( m). La couche de cuivre la plus courante est de 35µ m, mais il existe également des charges beaucoup plus fines telles que 18µ m ou plus épaisses comme 70µ m et même 105µ M.
D'autre part, le nombre de couches de cuivre est important. Le matériau de base pour les circuits imprimés peut être revêtu d'un côté ou de deux côtés. Pour les panneaux revêtus d'un côté, il n'y a que des conducteurs en cuivre sur un côté. Les plaques à revêtement simple face sont encore les plus utilisées aujourd'hui, car elles sont adaptées à la plupart des applications et peuvent être utilisées sans effort. Le matériau de base pour ci à revêtement double est plus complexe dans la fabrication car il utilise plus de cuivre et nécessite des connexions traversants. Il s'agit de trous de perçage qui ont été revêtus de cuivre de l'intérieur et qui relient ainsi les deux couches de chemin de fer.
À quoi faut-il faire attention lors de l'achat ?
En premier lieu, le budget et l'objectif d'un projet déterminent quel matériau de base de carte est le mieux adapté pour cela. Les cartes de circuits imprimés à noyau métallique sont beaucoup plus thermoconductrices que les plaques avec une plus grande proportion de plastique. Ils sont donc parfaitement adaptés pour les environnements qui produisent beaucoup de chaleur, par exemple dans les systèmes d'éclairage LED ou les ordinateurs hautes performances avec des processeurs puissants. Mais cette performance se répercute sur le prix. Dans la plupart des cas, la technologie IMS est particulièrement utile pour les applications professionnelles.
Le papier dur est la solution la plus avantageuse pour les matériaux pour circuits imprimés. De plus, le revêtement en cuivre adhère particulièrement bien. En retour, il est plus sensible aux dommages causés par la chaleur et l'humidité. Les cartes de circuits imprimés en papier dur sont donc particulièrement adaptées pour les amateurs et les électroniciens qui ont besoin de matériaux de base à courte durée de vie et faciles à traiter pour des raisons d'exposition et de test. Les cartes de circuits imprimés en époxy représentent un compromis idéal.
Notre Conseil pratique : entretenir les circuits imprimés avec du nettoyant et de la résine de protection
Chaque pièce de base n'est pas utilisée immédiatement. Les réserves et les surplus qui restent lors de la découpe d'une plaque peuvent encore être utilisés pour des projets même longtemps après l'achat. Toutefois, en cas de stockage prolongé ou d'inattention pendant le traitement de matériaux de base, des salissures ou des dommages peuvent survenir, ce qui limite la fonctionnalité des circuits imprimés. Afin d'éviter l'accumulation de poussière et l'oxydation, les cartes de circuits imprimés peuvent être traitées avec de la peinture à souder. En cas de contamination, vous pouvez les enlever à l'aide d'un nettoyant pour circuit imprimé. Vous trouverez les deux moyens dans notre boutique.
FAQ - questions fréquemment posées sur les matériaux de base pour cartes
Comment couper le matériau de base de la carte ?
Le matériau de base pour les cartes de circuits imprimés peut être adapté à la taille souhaitée grâce à de nombreuses méthodes différentes. En fonction de l'épaisseur et du matériau, une taille-ciseaux ou un couteau à moquette est déjà suffisant. Il est cependant plus facile d'effectuer des coupes précises avec un outil de qualité. Pour des circuits imprimés plus résistants, il est donc possible d'utiliser une cisaille à tôle ou une petite scie circulaire. Des solutions spécialement conçues pour la découpe de matériaux de base, telles que des systèmes de coupe laser, sont disponibles pour le traitement professionnel.
Le matériau de base est-il recyclé ?
L'élimination écologique des cartes de circuits imprimés gardées et non garnies est parfois difficile. Les métaux transformés tels que l'aluminium ou le cuivre peuvent être séparés et réutilisés d'autres matériaux. En revanche, l'époxy plastique n'est pas recyclable selon l'état actuel de la technique. Pour une mise au rebut optimale et respectueuse de l'environnement, il est recommandé de contacter un fournisseur de services spécialisé dans les déchets électriques.