Conseils
Dispositif de protection ayant pour objectif de couper un circuit en cas de surintensité, ou de dépassement du courant maximum supportable, le fusible ou coupe circuit fusible joue le rôle d'un interrupteur. Disponibles en plusieurs ampérages, les fusibles protègent efficacement un circuit électrique. Qu'il s'agisse d'un fusible céramique ou d'un fusible verre, le fusible électrique est incontournable en terme de protection.
Ce texte a été traduit par une machine.
Des informations intéressantes sur les sauvegardes de précision
-
Que sont les fusibles fins ?
-
Comment les fusibles sont-ils conçus ?
-
Comment fonctionne un fusible de précision ?
-
Quels sont les fusibles fins de Conrad ?
-
Fusible fin tableau
-
FAQ - questions fréquentes sur les fusibles fins
Que sont les fusibles fins ?
Les fusibles sont utilisés pour protéger les composants de l'installation électrique/électronique contre les dommages ou la destruction. Pour ce faire, un fusible est commuté entre l'alimentation électrique et l'ensemble à protéger. Si un courant supérieur au débit de courant autorisé via le fusible s'écoule dans l'ensemble protégé en raison d'une erreur interne, le fusible sépare l'ensemble de l'alimentation électrique. Cela protège non seulement l'assemblage, mais également d'autres composants connectés à la même alimentation.
La déconnexion peut être effectuée par un interrupteur bimétallique, des fusibles et des distributeurs automatiques. Dans le cas de fusibles fins, un fil de fusible dans le boîtier de fusibles chauffe à une valeur suffisamment élevée en raison du flux de courant à partir d'une certaine valeur pour fondre et ainsi interrompre le flux de courant de manière galvanique. Cette forme d'interruption est irréversible et ne peut être levée que par le remplacement du fusible. Les fusibles fins offrent l'avantage d'interrompre le flux de courant et de ne pas endommager les composants électriques voisins par leur structure encapsulée. Ce comportement est assuré jusqu'à un courant défini et décrit avec le terme pouvoir de coupure.
Des fusibles fins peuvent être retirés du support pour interrompre délibérément le flux de courant pour les réparations.
Une autre désignation pour les fusibles fins est les fusibles de protection avec les abréviations courantes des fusibles GS ou G.
Comment les fusibles sont-ils conçus ?
Cette forme spéciale de fusibles se compose de deux connecteurs sous forme de capuchons métalliques appliqués aux extrémités d'un appât isolant. Le fil fusible se trouve entre les connexions. Le conducteur de fusion est composé de matériaux à base de cuivre ou d'argent, avec différents revêtements en option. Le diamètre du fil de fusion détermine considérablement le courant nominal d'un fusible de précision.
Les capuchons métalliques du fusible sont fixés par des supports spécialement conçus, qui permettent également d'établir les connexions électriques entre la source d'alimentation et le fusible d'un côté, ainsi que le fusible et l'ensemble à alimenter de l'autre. Pour la protection de courants élevés, il existe des modèles avec des poches à vis.
Le corps isolant peut être en verre ou en céramique. Il existe des fusibles fins avec un fil fusible exposé dans le corps isolant ou intégré dans le sable de quartz.
Deux tailles ont été établies : en Europe, 5 millimètres de diamètre et 20 millimètres de longueur, aux Etats-Unis, ¼ pouces de diamètre et 1 ¼ pouce de longueur (6,3 x 32 millimètres). Des fusibles fins différents ont été conçus pour des utilisations spéciales et des charges généralement plus élevées.
Pour le marquage des fusibles fins, des marques se trouvent sur les capuchons métalliques qui fournissent des informations sur le courant et la tension nominales, la caractéristique de déclenchement, la capacité de coupure et, dans certains cas, l'intégrale de fusion. Les indications peuvent également être imprimées sur des corps en céramique. Les codages de couleur sont moins fréquents.
Comment fonctionne un fusible de précision ?
Le fusible de précision est alimenté en fonctionnement normal par le courant nominal à la tension nominale. Si le courant monte à un multiple défini du courant nominal dans un temps défini, le fil fusible passe de l'état solide, liquide à l'état gazeux et interrompt l'alimentation électrique . Dans ce cas, un arc peut se former et être immédiatement effacé par l'intégration du fil de fusion dans le sable de quartz.
Le temps écoulé entre le dépassement du courant maximal autorisé et la destruction du fil de fusion est la caractéristique du temps d'alimentation d'un fusible. Ces caractéristiques permettent de distinguer les fusibles fins de la réponse de « super temporisé » via « temporisé » (entre 100 et 300 millisecondes), « temporisé » (entre 50 et 90 millisecondes) et « flink » (moins de 20 millisecondes) jusqu'à « superflink ». Les fusibles fins doivent avoir un comportement de déclenchement spécifique, défini par des normes, par exemple en ou UL. Cela signifie qu'ils sont en mesure de supporter des charges électriques plus élevées pendant une période promise sans avoir à les déclencher. La valeur de cette valeur est l'intégrale de fusion qui est calculée à partir de l'électricité et du temps. Ainsi, les fusibles qui, par exemple, protègent les moteurs ou les transformateurs doivent supporter le courant d'appel sans avoir à s'adresser.
Quels sont les fusibles fins de Conrad ?
En plus des nouveautés, des avis clients et des marques (fabricant), les critères de sélection techniques suivants sont disponibles dans notre boutique :
- Diamètre de 2,06 mm à 2,69 cm. Ainsi, des modèles spéciaux sont également disponibles pour des applications spéciales.
- Longueur de 5,72 à 85 millimètres
- Courant nominal de 0,032 à 600 A.
- Tension nominale de 32 à 3 000 volts
- Caractéristique de déclenchement : les cinq comme décrit précédemment
- Structure de sécurité : tube en verre transparent ou avec agent extincteur, tube en céramique sans et avec agent extincteur, avec et sans vis d'affichage, avec cosses à vis
- Contenu de l'emballage de 1 à 1 000 pièces, ce dernier étant un emballage industriel économique
- Catégorie : il existe une distinction entre les fusibles DC, haute tension, multimètres, temporisé, UL et Fein ainsi qu'entre les gammes de fusibles.
Lors de la production de fusibles fins, les valeurs limites des substances dangereuses pour la santé et les substances dangereuses pour l'environnement doivent être respectées. Avec la désignation RoHS, presque tous les fusibles fins sont proposés chez Conrad.
Fusible fin tableau
Pour maintenir le nombre de valeurs de fusible possibles gérables, des fusibles fins sont fabriqués dans différentes gradations. Les tableaux R5, R10 et R20 ci-dessous vous indiquent les séries de base du nombre standard selon DIN 323.
Série R5
1,00
1.60
2,50
4,00
6.30
10
Série R10
1,00
1,25
1.60
2.00
2,50
3.15
4,00
5.00
6.30
8,00
10
Série R20
1,00
1/12e
1,25
1,40
1.60
1,80
2.00
2,24
2,50
2/80
3.15
3,55
4,00
4.50
5.00
5,60
6.30
7,10
8,00
9
10
FAQ - questions fréquentes sur les fusibles fins
Que faut-il observer lors de la manipulation de fusibles fins ?
- Les fusibles de précision font partie des installations électriques et des appareils électroniques avec lesquels seul un personnel qualifié est autorisé à manipuler.
- Des fusibles fins sont en partie montés à l'intérieur des appareils. L'ouverture incorrecte de ces appareils par des personnes non autorisées peut entraîner l'extinction d'une garantie existante.
- Avant de remplacer un fusible de précision défectueux, il est nécessaire de déterminer la cause du déclenchement afin d'éviter d'autres défauts sur les assemblages. Pour ce faire, utilisez la technique de mesure et de test proposée par Conrad dans une grande variété.
- Remplacez toujours les fusibles de précision par des modèles avec des paramètres électriques exactement identiques pour protéger les éléments situés derrière eux contre les dommages.
- Il est interdit de flip des fusibles avec du papier aluminium ou des fils. Cela peut entraîner des conséquences graves pour la destruction des appareils et pour les dommages corporels causés par ces dommages.
- Notez également le « Derating » : il décrit la caractéristique qui réduit la charge de courant nominale possible en cas d'augmentation de la température ambiante. Ces valeurs sont indiquées dans la fiche technique si nécessaire.
Comment les fusibles fins défectueux se font-ils sentir ?
- Fil de fusion visiblement séparé pour les corps en verre
- Sortie d'un axe de vision pour des modèles spéciaux
- Coupure totale de l'alimentation
- Variations de tension et de courant dues à des fixations souples de fusibles fins