Conseils
Ce texte a été traduit par une machine.
Informations sur les modules de compteur d'heures de fonctionnement
-
Was hh-hh-numérateur module?
-
Quelles sont les heures de fonctionnement ?
-
Développement des compteurs d'heures de fonctionnement
-
Quelles sont les heures de fonctionnement des modules de compteur chez Conrad ?
-
Notre Conseil pratique : documentation
-
FAQ - questions fréquentes sur les modules de compteur d'heures de fonctionnement
Was hh-hh-numérateur module?
Pour enregistrer les heures de fonctionnement, les modules de compteur utilisent non seulement les opérations de mise sous tension et hors tension, mais ils permettent entre autres de mesurer les rotations, les vibrations ou les mouvements linéaires. Ces derniers sont toujours convertis en un signal électrique. Les impulsions entrantes sont proportionnelles à la base de temps interne du compteur. Ces informations sont nécessaires dans de nombreux domaines techniques pour respecter des durées d'utilisation maximales autorisées ainsi que des délais d'entretien et d'essai pour les machines et les installations.
De nombreux compteurs d'heures de fonctionnement sont multifonction : vous pouvez enregistrer et afficher d'autres valeurs basées sur le temps, telles que la vitesse ou la fréquence. Pour ce faire, certains appareils doivent être ouverts et réglés sur la tâche à l'aide de commutateurs DIP.
Les modules de compteur d'heures de fonctionnement sont principalement conçus pour une utilisation dans des environnements industriels. Par conséquent, le côté avant visible dispose d'un indice de protection garanti, tandis que l'ensemble du module présente un degré de protection différent. Les heures de fonctionnement sont parfois comptées « invisibles », par exemple dans une voiture qui émet un avis d'entretien sur le tableau de bord au moment nécessaire.
Quelles sont les heures de fonctionnement ?
Les appareils et installations de toutes sortes sont sujets à une usure en fonctionnement qui, dans de nombreux cas, a des aspects liés à la sécurité. La durée de fonctionnement d'une installation technique est importante pour une multitude de secteurs industriels et privés. La notion générale de fiabilité décrit la probabilité qu'un système fonctionne sans erreur pendant un certain temps dans des conditions définies. Ce temps doit être enregistré.
Pour faire face aux risques liés à la défaillance des composants, des délais sont fixés pour certains processus et appareils dans lesquels des travaux d'entretien ou des composants doivent être effectués. Parmi les exemples, citons l'inspection principale des véhicules automobiles, l'essai des appareils de levage, des réservoirs sous pression ou des chaises de conduite ainsi que l'entretien des avions et des installations de chauffage.
À cette fin, des compteurs d'heures de fonctionnement sont utilisés pour enregistrer le temps réel utilisé à partir du début d'utilisation d'un dispositif technique.
Un autre point de vue est que pour les installations techniques liées aux périodes d'utilisation et d'entretien, il est possible de calculer très précisément les coûts à long terme de l'entretien, de l'entretien et des nouvelles installations en fonction des heures de fonctionnement.
Ces appareils de mesure ne peuvent pas prendre en compte si une installation est utilisée conformément à la destination, si les paramètres de performance, les durées de fonctionnement autorisées ou les intervalles d'entretien sont respectés ou dépassés. Il appartient toujours à l'opérateur ou à l'utilisateur.
Développement des compteurs d'heures de fonctionnement
Détection précise avec compteur de rouleaux grâce à une grande résistance aux chocs
La nécessité de respecter certains cycles d'utilisation et d'entretien sur les installations techniques a été reconnue très tôt. Les anciens compteurs horaires ont utilisé des mouvements d'horloge classiques qui ont été déverrouillées mécaniquement et arrêtés pour déterminer la durée de vie utile.
Pour les avions, un capteur a été utilisé sur le bord avant de l'aile pour démarrer ou arrêter le comptage sur la pression supérieure/négative qui y est détectée.
Avec le développement de compteurs électromécaniques, il a été possible de déclencher des opérations de comptage à l'aide d'impulsions électriques. Pour ce faire, les compteurs mécaniques ont reçu une « mise à niveau » avec des moteurs fonctionnant de manière uniforme ou des électroaimants.
D'autres modèles historiques de compteurs d'heures de fonctionnement ont servi à un capillaire dans lequel une goutte de mercure a tourné vers les contacts finaux.
Quelles sont les heures de fonctionnement des modules de compteur chez Conrad ?
Les modules de compteur horaire de différentes marques sont disponibles dans notre boutique dans le domaine des instruments de mesure à encastrer.
Sur le plan technique, les compteurs sont distingués par :
- Indice de protection : comprend une plage de IP40 à IP54 pour l'ensemble des appareils
- Réinitialisation : méthode de restauration de l'état d'origine du module compteur : électrique, manuel, combiné. Certains compteurs d'heures de fonctionnement ne peuvent pas être remis en position.
Vous trouverez des instructions d'utilisation à télécharger sur les pages produit correspondantes.
Notre conseil pratique
Malgré une technique de mesure intelligente, même pendant les heures de fonctionnement, une documentation écrite sur la mise en service et les pauses de fonctionnement doit être fournie via des installations techniques. La technique de comptage de haute qualité est équipée d'enregistreurs de données qui permettent de mémoriser ces valeurs par ordinateur. Pour certains domaines techniques, une telle obligation de documentation peut être prescrite par la loi.
FAQ - questions fréquentes sur les modules de compteur d'heures de fonctionnement
Was important lors de la manipulation des modules de comptage ?
Respectez les consignes de raccordement du fabricant. Certains câbles conformes aux directives de compatibilité électromagnétique (CEM) peuvent être recommandés. De tels câbles vous sont également fournis avec nous, par exemple des câbles de données appropriés. Les câbles de signal ne doivent pas dépasser une longueur totale de 30 mètres.
La manipulation des appareils nécessite un personnel qualifié qui connaît bien le montage, la mise en service et le fonctionnement de ces modules de compteur, en particulier lors du raccordement d'autres composants commandés au réseau basse tension.
En cas de dommages ou de dysfonctionnement, mettez immédiatement l'appareil hors service et remplacez-le.
Les appareils de mesure à encastrer numériques peuvent être utilisés comme rebuts électroniques conformément à la législation en vigueur. Si les appareils disposent d'une pile au lithium pour la mémoire interne, celle-ci ne doit pas être brûlée ou exposée à une plage de température inférieure à -20 ou supérieure à +70 °C. Ils doivent être éliminés séparément des déchets électroniques.
N'utilisez que des piles non endommagées et gardez les compartiments des piles et leurs fermetures propres et faciles à utiliser. Ces petites cellules doivent toujours être utilisées avec un outil pour éviter tout contact avec les doigts. En cas de piles déchargées, un appareil de mesure ne doit plus être utilisé.
Comment les erreurs sur les appareils de mesure à encastrer numériques se font-elles sentir ?
- Pas d'affichage à l'écran en raison d'un appareil de mesure défectueux, d'une tension d'alimentation insuffisante ou d'une impulsion de mesure de la durée de fonctionnement à mesurer.
- Affichage mal lisible en raison d'un réglage incorrect des commandes de contraste.