Conseils
Ce texte a été traduit par une machine.
Informations sur le problème des limiteurs de courant d'enclenchement
-
Comment fonctionne un limiteur de courant d'enclenchement ?
-
À quoi sert les limiteurs de courant d'appel ?
-
Was doit être pris en compte lors de l'achat ?
-
Conclusion
Comment fonctionne un limiteur de courant d'enclenchement ?
Certains consommateurs d'énergie ont besoin de plus d'énergie lors de la mise en marche. Ainsi, lors de la mise sous tension de ces appareils, le disjoncteur de sécurité - également appelé fusible - peut se déclencher. La connexion électrique est alors déportée et l'appareil ne démarre pas.
Un courant de démarrage trop élevé qui déclenche le fusible peut avoir différentes causes. Dans le cas de moteurs puissants, comme dans le cas d'une scie circulaire, le moteur doit d'abord mettre la lame de scie en mouvement. Ce processus d'accélération peut très rapidement demander une ligne électrique domestique.
Même pour les petits consommateurs d'énergie, il peut arriver que ceux-ci provoquent une pointe de courant momentanée lors de la mise sous tension. Par exemple, lorsque le fil ne recule pas, les ampoules ont une très faible résistance interne lors de la mise sous tension. Ainsi, un courant très important s'écoule brièvement, comme en cas de court-circuit. Si de nombreuses ampoules, des lampes particulièrement lumineuses ou des lampes halogènes sont connectées à une ligne électrique, un limiteur de courant de démarrage peut s'y révéler utile.
Un limiteur de courant d'enclenchement est commuté derrière le fusible et devant les appareils concernés. Deux modes de construction sont admissibles. Un type de limiteur se branche directement sur la prise de courant, ce qui vous permet de l'utiliser facilement et de manière flexible et de l'emporter partout. Les autres limiteurs sont montés fermement sur la ligne électrique. Ils peuvent être facilement cachés dans le mur, mais ils ne peuvent être enlevés que de manière fastidieuses.
Les limiteurs de courant de démarrage sont très simples. Dans des conditions normales, une petite résistance résistive (généralement comprise entre 5 et 30 ohms) est interbranchée dans le limiteur tant que le courant ne circule pas ou ne circule que dans de petites quantités. Si un consommateur puissant est branché, cette résistance limite de façon artificielle le débit de courant maximal. Ainsi, il maintient l'intensité du courant dans le cadre autorisé de la ligne électrique et empêche le déclenchement du fusible. Après un court laps de temps - généralement une demi-seconde -, le limiteur de courant d'appel par relais de ligne interne sépare la résistance de la ligne de courant et connecte directement le consommateur au réseau électrique - il n'y a donc plus de limitation du courant. Ainsi, la consommation de courant est régulée au premier moment, mais le fonctionnement normal n'est pas influencé par le limiteur de courant de démarrage.
À quoi sert les limiteurs de courant d'appel ?
Les limiteurs de courant d'appel sont utilisés pour éviter les charges problématiques qui peuvent déclencher le fusible de la ligne électrique. Les émetteurs de ce type de charge maximale peuvent être de nombreux types de gros consommateurs : les émetteurs halogènes ou les scies circulaires peuvent provoquer un pic de courant lors de l'allumage.
Tous les appareils posant problème ont un point commun : leur consommation d'énergie est déjà proche de la charge maximale autorisée de la ligne électrique en fonctionnement normal. Ainsi, une surtension peut facilement se produire lors de la mise sous tension si vous avez besoin d'encore plus d'énergie pour le démarrage.
Pour les prises électriques normales, la charge maximale est de 3 680 watts ou 16 ampères * 230 volts. Si la quantité de courant nécessaire est nettement inférieure à cette valeur lors du fonctionnement des appareils, il n'est normalement pas nécessaire d'utiliser un limiteur de courant de démarrage.
Was doit être pris en compte lors de l'achat ?
Chez Conrad, vous trouverez différents types de limiteurs de courant d'appel adaptés à différents réseaux et appareils électriques. Pour trouver le produit adapté à votre domaine d'application, veillez à respecter certaines spécifications.
L'une est la taille de la résistance montée dans l'appareil. En fonction de sa taille, le limiteur de courant de démarrage ne permet qu'une certaine quantité de courant au premier moment - une résistance trop élevée pourrait faire en sorte que le consommateur connecté ne reçoive pas suffisamment de courant pour démarrer. Une résistance trop faible pourrait, dans le cas d'un consommateur particulièrement problématique, faire en sorte que le fusible se déclenche en raison d'un courant trop élevé malgré le limiteur.
La puissance de raccordement maximale, parfois appelée charge maximale ou courant nominal, est également importante. Cette valeur indique la quantité d'énergie maximale que les appareils connectés peuvent consommer en moyenne sur une durée de vie maximale. Cette valeur ne doit pas être dépassée par les consommateurs, sinon l'appareil risque d'être endommagé ou même d'être mis au feu.
Pour ce faire, veillez à ce que la tension et la fréquence du réseau du limiteur soient adaptées. La plupart des appareils sont conçus pour fonctionner avec la fréquence de courant de 50 cœurs et 230 volts en Europe. Certains limiteurs de courant de démarrage sont disponibles chez Conrad sous d'autres formes.
Étant donné que les appareils sont conçus pour limiter les gros consommateurs alimentés en courant alternatif, ils ne sont pas adaptés pour être raccordés au courant continu.
Si vous n'êtes pas sûr d'acheter ou si vous avez d'autres questions, notre service à la clientèle sera également très heureux de vous fournir des conseils personnalisés.
Conclusion
Si vous avez le problème que vos appareils électriques déclencheront le fusible lors de la mise sous tension, vous pouvez le résoudre très facilement avec un limiteur de courant de démarrage de Conrad. Ils peuvent également être prévenus lors de spectacles de lumière complexes ou d'autres spectacles similaires que ceux-ci ne sont pas en mesure de déclencher un fusible. Les limiteurs peuvent être utilisés de manière universelle pour différents consommateurs - à condition que vous respectez les spécifications ci-dessus - et garantissent une alimentation fiable pour leurs appareils.