Conseils
Ce texte a été traduit par une machine.
Les lampes convertissent l'énergie solaire en courant électrique pour l'éclairage. Cela est pratique à l'extérieur, car les lampes solaires n'ont pas besoin d'une prise électrique à proximité ni d'une pile. Elles peuvent être utilisées comme sources lumineuses lumineuses ou comme lampes de décoration pour des accents colorés sur les terrasses, dans les parterres de fleurs et même flottantes sur les étangs de jardin.
Informations intéressantes sur les éclairages de jardin solaires
-
Comment fonctionnent les lampes de jardin solaires ?
-
Comment installer des éclairages de jardin ?
-
Questions et réponses
Comment fonctionnent les lampes de jardin solaires ?
Les lampes solaires se composent de la lampe proprement dite avec ampoule et d'un module solaire pour l'alimentation en énergie par rayonnement solaire. En outre, des accumulateurs sont installés pour le stockage et la libération de l'énergie en fonction du temps pour le fonctionnement de l'éclairage. Le module solaire agit comme un collecteur solaire et un convertisseur, c'est-à-dire qu'il convertit l'énergie solaire photovoltaïque en électricité. Comme les lampes extérieures doivent généralement commencer à s'allumer au crépuscule, l'énergie électrique n'est pas utilisée directement, mais stockée. Pour cela, les lampes solaires ont des accumulateurs, des accus courts.
Pour allumer la lumière, il existe différentes options pour les lampes solaires :
·Les lampes solaires simples ont des capteurs crépusculaire qui détectent lorsqu'elles s'assombrirent ou lors de conditions météorologiques difficiles à voir. Si une intensité lumineuse donnée n'est pas atteinte, ces lampes commencent à s'allumer jusqu'à ce que leur batterie soit vide et qu'une nouvelle énergie soit absorbée par le soleil le jour suivant.
·Les lampes solaires équipées de capteurs crépusques peuvent également être équipées d'un détecteur de mouvement, de sorte qu'elles ne s'allument que lorsqu'elles sont sombres et que quelqu'un s'approche de la route. L'activation par capteurs de mouvement permet d'économiser de l'énergie et est pratique lorsqu'ils ne veulent pas que leur éclairage extérieur brûle en permanence, par exemple sous les fenêtres de chambre à coucher.
·Les commandes manuelles sont effectuées à la main sur les commutateurs ou à l'aide d'une télécommande. Pour pouvoir allumer une lampe solaire, vous devez bien entendu avoir préalablement « soleil teinté », car avec une batterie vide, la mise en marche ne fonctionne pas. D'autre part, vous pouvez créer une lampe solaire avec interrupteur ou télécommande si nécessaire, même si elle est sombre et si le capteur crépusculaire se met automatiquement en mode d'éclairage permanent sans votre ingrédient.
Les changements de couleur rotatifs, les réglages atmosphériques de la couleur de la lumière, les intervalles d'éclairage et les éventuels effets de scintillement sont également contrôlés par télécommande. La commande à distance permet d'économiser l'un ou l'autre des temps de montée dans un rond confortable et est particulièrement pratique dans les zones difficiles d'accès.
Conseil pratique :
La fonction Tap-on est très moderne pour la commande manuelle des lampes. Pour cela, il suffit de toucher brièvement la lampe à la main nue pour commander ses fonctions d'éclairage. La plupart du temps, cette technique est utilisée dans les lampes avec des ampoules LED et de grandes surfaces, car elles deviennent moins chaudes. Dans le filtre, vous pouvez rechercher des modèles de lampes spécifiques avec fonction Tap-on.
Remarque : les options manuelles pour influencer le comportement de l'éclairage sont importantes si vous ne voulez pas que votre espace extérieur s'allume chaque soir à partir de l'entrée du crépuscule par les lampes solaires.
Les lampes de jardin sont conçues pour une utilisation en extérieur, car elles sont conçues pour résister aux intempéries. Certains sont même adaptés à l'éclairage de bassin car ils sont flottants et parfois complètement étanches. Cependant, soyez prudent lors de l'utilisation de lampes de jardin flottantes dans des piscines à chlume, car les additifs chimiques peuvent attaquer les douilles de lampe !
Comment installer des éclairages de jardin ?
Dans l'ensemble, l'installation de lampes solaires à l'extérieur est très simple, car il n'est pas nécessaire de poser de câbles et ils peuvent orienter les lampes solaires de manière flexible dans presque tous les endroits.
·Les lampes de jardin sur les socs de tir sont simplement gerées dans le sol. Il se comporte également avec la plupart des projecteurs dont les faisceaux lumineux peuvent être orientés avec précision avec des bras pivotants.
·Les feux de stationnement se trouvent généralement sur des surfaces lisses telles que des tables, mais également sur le bord du chemin, dans l'herbe ou sur des bettes.
·Les lampes suspendues ont généralement un cochet qui les bloque sur les arbres, les crochets et les saillies similaires.
·Les luminaires pour gouttières de toit sont équipés d'un dispositif de serrage qui se bloque simplement dans le métal de la gouttière ou, en particulier, en haute altitude avec du vent, est fixé avec des vis.
·Les lampes de jardin flottantes peuvent être utilisées sur des surfaces aquatiques ou installées de manière fixe avec une fixation séparée.
Conseil de recherche : pour les lampes solaires à montage mural à l'extérieur, veuillez vous trouver ici.
Il est important de disposer d'un emplacement ensoleillé pour le module solaire afin que les cellules solaires puissent absorber suffisamment d'énergie pendant la journée. Si l'ombre règne sur l'emplacement direct de la lampe de jardin, un modèle de lampe avec un câble court entre la lampe et le collecteur solaire permet souvent de la positionner plus loin avec la lumière du soleil.
Conseil pratique :
Le cas échéant, les modules solaires doivent être nettoyés de temps en temps pour pouvoir absorber toute l'énergie malgré la poussière et les dépôts similaires dans le jardin.
Questions et réponses
Pourquoi ma lampe solaire ne s'allume-t-elle pas ?
Si la lampe n'est pas techniquement défectueuse, plusieurs causes sont possibles : pour les nouvelles lampes, il est parfois nécessaire de retirer un autocollant de protection au-dessus du panneau solaire. Les rayons du soleil doivent avoir suffisamment chargé la batterie avant utilisation. Sinon, la lampe n'a pas d'énergie à éclairer. De plus, de nombreux éclairages solaires ne fonctionnent que dans l'obscurité, car le capteur crépusculaire intégré éteint la lampe en cas de luminosité trop importante pour économiser de l'énergie. Les lampes solaires ne doivent pas être placées trop près d'autres sources de lumière car elles ne s'allument que faiblement ou pas du tout en cas de luminosité trop importante autour de elles.
Pourquoi utiliser des lampes spéciales à l'extérieur ?
Les lampes pour l'extérieur sont résistantes aux intempéries, c'est-à-dire protégées par l'humidité. Utilisez uniquement des lampes homologuées pour l'extérieur afin d'éviter la corrosion et les courts-circuits.
Was dit performance par ampoule ?
La puissance est indiquée par ampoule, car certaines lampes déco sont proposées dans des jeux de lampes multiples. Il serait peu significatif d'indiquer la puissance totale. En outre, en raison de l'angle d'ouverture limité de ce type de lampe, plusieurs lampes sont souvent utilisées dans le segment LED, de sorte que, par exemple, une lampe à bille LED puisse produire un éclairage complet.
Existe-t-il une commande intelligente pour les lampes solaires en extérieur ?
Oui, mais dans cette catégorie, vous n'avez que les lampes simples qui ont parfois une commande radio. Un système d'éclairage intelligent approuvé pour l'extérieur avec plusieurs options de commande et une alimentation hybride via un câble et un entraînement solaire sont disponibles ici dans notre boutique