Conseils
Ce texte a été traduit par une machitene.
Interphone : interphone pratique avec une bonne portée
Il n'est pas toujours nécessaire d'être un interphone de porte ou un téléphone de maison de qualité. Vous pourrez également parler gratuitement avec un interphone relié par radio ou Wi-Fi. Les appareils mobiles se caractérisent par une mise en service rapide et des possibilités d'utilisation multiples comme interphone, radio, appel personnel, babyphone et remplacement pour les conversations téléphoniques et smartphones.
-
Was a intercom intercom?
-
Was quels sont les avantages d'un interphone ?
-
Was propose des interphone avec caméra ?
-
Caractéristiques importantes d'un interphone
Was a intercom intercom?
Un interphone est une forme particulièrement flexible et polyvalente d'un interphone qui permet à deux personnes et plus de communiquer et de se concerter entre elles d'une pièce à l'autre ou d'une maison à l'autre.
Les appareils de table et de mur multifonctions sont généralement basés sur la technologie sans fil et fonctionnent sans câblage fixe. Vous contournez ainsi les modifications de construction telles que les travaux de fente, un câble de raccordement et des accords avec le propriétaire d'objets locatifs. La portée peut atteindre jusqu'à 2000 mètres selon le modèle. Cela suffit pour les grands bâtiments, les halls de production et les ateliers.
Les systèmes radio mains libres ne sont pas uniquement conçus pour être utilisés à la maison ou au bureau. Vous pouvez faire des annonces et les écouter dans les pièces. En tant que téléphone mobile et pour communiquer avec des voisins ou des collègues dans des pièces de bâtiment éloignées, les appareils offrent des services précieux. Grâce à la fonction mains libres (VOX), les interphones sont également adaptés pour la surveillance acoustique des locaux de production, des machines et des installations agricoles. Dans le secteur privé, un interphone aide à la surveillance médicale et en tant que babyphone.
Même une sonnette est fournie. Une pression sur la touche sonnette déclenche une sonnerie lors de la contre-commande. Les sonneries réglables en volume et en partie à la mélodie de la sonnerie peuvent remplacer une sonnerie ou un signal d'appel ou simplement obtenir votre appareil à votre partenaire radio.
En plus des systèmes audio, des systèmes avec caméra sont disponibles pour la transmission vidéo, où les interlocuteurs se voient dans l'image. Pour une utilisation mobile hors d'une prise de courant, il existe des packs d'accus.
Was quels sont les avantages d'un interphone ?
Le point fort d'un interphone par rapport à d'autres systèmes d'interphone est l'installation rapide, la simplicité d'utilisation et la mobilité. Les interphone sont composés d'au moins deux appareils. Le démarrage est le plus confortable avec un set complet composé de deux modèles identiques ou plus.
Après le déballage, l'installation, l'insertion et la mise sous tension, les radios sont immédiatement prêtes à l'emploi . Contrairement à un interphone classique, vous n'avez pas besoin d'installer de câbles à l'intérieur du bâtiment pour votre nouvel interphone. Un montage fixe n'est pas nécessaire. Il vous suffit de placer des contre-haut-parleurs sur le lieu d'utilisation prévu, par exemple une table de travail, sur le support de réception ou sur une étagère. Un changement de site spontané est possible à tout moment . Il suffit de brancher le câble d'alimentation sur le site d'utilisation précédent et de le rebrancher sur le nouveau site.
Bon à savoir
La transmission des appels s'effectue indépendamment de l'interphone de porte. Il n'y a donc pas d'interaction avec les appareils de porte et vous n'avez pas besoin de faire attention à la marque.
Les haut-parleurs offrent généralement plusieurs canaux radio que vous pouvez régler sur le boîtier. En utilisant différentes fréquences, vous évitez qu'un autre appareil sur le même canal ne perturbe votre réception. De plus, vous avez la possibilité d'utiliser simultanément plusieurs systèmes d'interphone sans fil sur différents canaux.
Par rapport aux radios PMR et aux talkies-walkies, les systèmes d'interphone se distinguent par leur boîtier plus grand. Il offre des interrupteurs plus facilement accessibles et donc une meilleure sensation et une meilleure manipulation. .
Was propose des interphone avec caméra ?
Les interphone modernes sont souvent équipés d'une caméra et d'une interface Wi-Fi ou d'un module de téléphonie mobile pour la connexion et la commande via smartphone. En plus des signaux vocaux, ils transmettent également une image vidéo. Les personnes qui cherchent une entrée sur des portes de maison ou des portes de bâtiment comme des membres de la famille, des employés, des fournisseurs ou des paquets peuvent être identifiées de manière fiable à l'aide du signal vidéo. Les visiteurs non sollicités ou même les fraudeurs vous empêchent d'accéder à l'appareil.
Les appareils d'imagerie mobile sont adaptés aux particuliers et aux entreprises. Les solutions avec vidéo vous aident dans le domaine commercial, en plus du contrôle d'entrée, par exemple, pour la surveillance de machines, d'installations techniques et d'appareils de mesure. Dans un cadre privé, un interphone avec vidéo aide à l'aide des services de garde d'enfants et de santé ainsi qu'à la surveillance des animaux domestiques. Les modèles avec vision nocturne sont équipés d'un éclairage infrarouge intégré. La vision nocturne offre une image reconnaissable même dans l'obscurité absolue.
La caméra de l'interphone envoie l'image via votre réseau Wi-Fi et le routeur Wi-Fi ou le réseau mobile vers une APP smartphone sur votre smartphone ou un PC avec moniteur. Vous serez informé par notification Push, e-mail ou appel d'alarme dès que vous appuyez sur la touche de sonnerie ou que la caméra détecte un mouvement. Grâce à votre smartphone, vous pouvez alors parler au visiteur ou à la personne concernée, même si vous n'êtes pas vous-même chez vous ou sur place. De plus, de nombreux interphone vidéo stockent l'image et le son sur une carte mémoire ou les transmettent sur une mémoire en ligne.
En combinaison avec un interphone de porte, un ouvre-porte ou un système d'alarme, une solution d'interphone avec caméra peut améliorer le confort et la sécurité. Utilisez l'image vidéo pour vérifier qui se trouve à l'entrée. Si tout est OK, actionnez l'ouvre-porte ou le bouton d'entrée sur l'interphone de porte. Certains appareils sont également conçus pour fonctionner avec des solutions Smart Home. L'interphone vidéo communique ensuite avec le centre du système et fait partie de la Smart Home.
Caractéristiques importantes d'un interphone
La portée radio dépend de la distance à laquelle votre nouvel interphone peut être monté. La valeur maximale indiquée pour la radio s'applique en cas de visibilité libre et peut être de plusieurs kilomètres. Les obstacles et les conditions de construction réduisent la portée dans la pratique.
La description du produit indique également le nombre de canaux radio que vous pouvez régler sur l'appareil. Plus il y a de canaux disponibles, plus il est facile de corriger les éventuelles perturbations de la transmission dues à des équipements radio voisins.
Les modèles avec communication Wi-Fi se connecte au réseau domestique sans fil ou au réseau Wi-Fi professionnel et nécessitent une connexion à un point d'accès ou un routeur Wi-Fi. Les interphone avec module mobile intégré nécessitent une carte SIM.
De nombreux systèmes d'interphone sans fil fonctionnent avec le système semi-duplex et sont donc techniquement des systèmes d'interphone alternatifs. Contrairement à un téléphone, la réception est verrouillée pendant que vous parlez. Pour les modèles en duplex intégral, la transmission s'effectue dans les deux sens. Vous pouvez parler en même temps et entendre votre interlocuteur.
Les modèles les plus flexibles sont équipés d'un bloc d'alimentation pour la connexion au réseau électrique et peuvent également être alimentés par des batteries intégrées ou en option.
Si l'appareil est équipé d'une prise casque ou d'une connexion haut-parleur, vous pouvez ensuite utiliser un dispositif de communication pour communiquer dans un environnement bruyant ou une boîte active. Le haut-parleur est recommandé lorsqu'il est utilisé comme système d'appel dans les ateliers et les halls.
Une caractéristique importante du produit est la fonction VOX pour la communication mains libres avec une sensibilité réglable. Tant que vous avez activé VOX, l'appareil est à l'intérieur de la pièce. Si le microphone enregistre un bruit, par exemple la voix d'une personne, la tonalité d'alarme d'une installation, des vins de bébé ou des sons d'animaux, l'appareil commence automatiquement à envoyer. Si aucun bruit n'est détecté, la transmission s'arrête. Le plus grand nombre possible de niveaux de sensibilité permet une adaptation précise du kit mains libres VOX à vos besoins.