Conseils
Que ce soit pour apprécier la musique, décompresser de la journée ou installer une ambiance chez-soi, on a tous une bonne raison d'acquérir une chaine stéréo. Offrez vous le confort de pouvoir écouter vos musiques favorites à la maison au quotidien ! La taille compacte à l'extrême et le design d'une mini chaine stéréo lui permettent de s'intégrer formidablement à votre salon, votre chambre ou même votre cuisine, avec des performances indéniables pour un moindre encombrement. Dans tous les cas, ses caractéristiques variées nécessitent de former des critères de choix.
Ce texte a été traduit par une machine.
Des informations intéressantes sur les systèmes stéréo
-
Was stéréo-systèmes?
-
Quels sont les systèmes stéréo disponibles ?
-
Que faut-il faire pour acheter des systèmes stéréo ?
-
Lisez Spotify via la chaîne stéréo
-
Système stéréo avec station d'accueil Lightning pour iPhone
-
FAQ : les questions les plus fréquentes sur les systèmes stéréo
-
Conclusion : comment acheter la chaîne stéréo adaptée
Was stéréo-systèmes?
Les systèmes stéréo font partie du groupe d'appareils de lecture audio et sont également appelés systèmes Hi-Fi. Une chaîne hi-fi se compose de plusieurs appareils de reproduction du son, d'au moins un composant source qui peut être analogique ou numérique, d'au moins un amplificateur et d'un haut-parleur. Les systèmes stéréo sont utilisés pour la lecture privée de musique de haute qualité. Les systèmes stéréo modernes lit les cassettes, les CD, les DVD, le vinyle, les MP3, la radio et la radio Web et disposent de nombreuses fonctions telles qu'une interface USB, Wi-Fi, Bluetooth ou une station d'accueil Apple. Les systèmes stéréo disposent de différents composants d'amplificateur, dont un récepteur, un égaliseur, un préamplificateur et un préamplificateur. Les composants des haut-parleurs incluent généralement des haut-parleurs actifs ou studio, des subwoofers et des prises casque. Les systèmes stéréo sont disponibles en tant que systèmes compacts, tour Hi-Fi ou, plus récemment, en tant que systèmes numériques minimum, et sont également disponibles sur pied ou à fixer au mur.
Quels sont les systèmes stéréo disponibles ?
Installations stéréo;
Les systèmes stéréo sont composés de plusieurs composants : l'unité principale avec des composants sources tels que la platine CD ou cassette et la fonction radio, les haut-parleurs et les subwoofers. Autrefois souvent disponible en tour Hi-Fi, vous trouverez aujourd'hui des modèles attrayants Conrad avec différentes fonctions et dans différentes tailles et compositions.
Installations compactes;
Les systèmes compacts combinent les différents composants de la reproduction du son dans un seul appareil. Les systèmes compacts modernes disposent souvent d'interfaces modernes pour la lecture de musique numérique, comme un port USB ou une station d'accueil pour iPhone, en plus des composants sources traditionnels tels que le lecteur de CD, la fonction radio et, éventuellement, les lecteurs de plaques.
Installations compactes pour montage mural
Certains des systèmes compacts modernes offrent la possibilité d'un montage mural peu encombrant.
Installation numérique minimale
Dans le cas d'installations minimales numériques, un ordinateur ou un smartphone sert de source. Il est relié à des enceintes actives ou des boîtiers avec convertisseur D/W.
Que faut-il faire pour acheter des systèmes stéréo ?
Sources de lecture | Analogique (vinyle, cassettes), numérique (CD, DVD, MP3, etc.) |
formats de reproduction | CD, DVD, WAV, WMA, MP3, MPEG4, JPEG |
Son | Haut-parleur Akivé, haut-parleur studio, subwoofer |
Interfaces entrée/sortie | Bluetooth, jack, HDMI, USB, NFC, LAN, antenne |
Modèle | Couleur, taille, fixation murale, fabricant |
Lisez Spotify via la chaîne stéréo
Spotify® Connect offre la possibilité de lire Spotify sur plusieurs appareils connectés tels que les haut-parleurs Wi-Fi d'une chaîne stéréo. Accessoires nécessaires : un smartphone ou une tablette avec la dernière version de l'application Spotify et un appareil compatible Spotify ou l'APP. En connectant les deux appareils au même réseau Wi-Fi, Spotify peut maintenant être lu à partir des deux sources. Une chaîne stéréo® dotée de la fonction Spotify Connect permet de combiner les avantages des deux côtés : la qualité sonore exceptionnelle de la chaîne stéréo et le choix infini de la musique Spotify.
Système stéréo avec station d'accueil Lightning pour iPhone
Sur l'iPhone Lightning Dock, les iPhone peuvent être rechargés et synchronisés à l'aide de la technologie Lightning Connector. L'iPhone se trouve à la verticale dans la station d'accueil, qui dispose d'une sortie audio via un casque ou un haut-parleur actif. Celui qui recherche une chaîne stéréo avec station d'accueil iPhone intégrée rencontre la chaîne stéréo multifonction Pioneer X-CM42BT-K. En plus de la station d'accueil pratique pour iPhone sur le dessus, cette chaîne hi-fi compacte offre également la possibilité de diffuser de la musique sans fil via Bluetooth. La technologie Bluetooth la plus moderne, telle que BT Auto Connect et BT Standby, garantit une utilisation confortable. L'iPad et d'autres appareils MP3 sont connectés facilement à l'aide d'un câble USB. La compatibilité de l'installation avec l'APP gratuite Pioneer Wireless streaming pour iOS et Android est un autre point fort de l'installation.
Notre conseil pratique
Pour obtenir le meilleur résultat sonore de votre chaîne hi-fi, il est recommandé d'installer correctement les haut-parleurs. La acoustique de la pièce joue un rôle important à cet égard. Le meilleur son est en principe obtenu lorsque les haut-parleurs et les auditeurs sont placés dans un triangle équilatéral - pour produire cet effet, la distance d'écoute doit correspondre à la distance entre les enceintes. En fonction de la taille de la pièce, la taille du triangle stéréo influence considérablement l'image sonore. Dans les pièces à faible longueur latérale, le son devient plus clair mais également moins spatial. Le son riche et spatial produit la chaîne stéréo lorsque les haut-parleurs sont répartis sur une plus grande longueur latérale et que le triangle est donc agrandi.
FAQ : les questions les plus fréquentes sur les systèmes stéréo
Quelle chaîne stéréo convient le mieux pour la musique classique ?
Particulièrement pour les amateurs de musique classique ou aussi pour les fans de jazz et les amis de la musique électronique, une excellente qualité de lecture joue un rôle décisif dans le choix de l'appareil de lecture. Mais pour cela, il n'est pas toujours nécessaire d'avoir une grande tour hi-fi avec d'innombrables composants. De nombreux systèmes compacts peuvent également répondre aux attentes des vrais amateurs de musique, en particulier à faible volume et dans les petites pièces. En plus d'économiser de l'espace, de nombreuses installations compactes modernes sont également adaptées au réseau. Ainsi, ces systèmes stéréo jouent de la musique à partir du réseau domestique, du smartphone, des services de streaming ou de la radio Web. Alternative au nouvel achat : si la qualité sonore d'un système tout-en-un économique ne répond pas à vos besoins, vous pouvez l'équiper de boîtiers de haute qualité.
Was advient-il qu'une chaîne stéréo peut fonctionner ?
Was que votre chaîne hi-fi peut être dépend entièrement de vos préférences et attentes en matière d'écoute. Une installation mobile doit être compacte, robuste et transportable. Cependant, si la chaîne stéréo reste en place, la taille joue un rôle plus faible. Il est essentiel que l'installation puisse lire vos médias. Écoutez-vous des supports de musique analogiques tels que le vinyle ou les cassettes ou possédez-vous une grande collection de CD ? Écoutez-vous beaucoup (web) de radio ou plutôt de MP3 de votre smartphone ?
Ces questions et bien d'autres influencent la question de was votre chaîne stéréo. Veillez à ce que les entrées et sorties, les connexions et les fonctions disponibles soient adaptées. Bien entendu, une chaîne hi-fi devrait fonctionner aussi longtemps que possible - une longue période de garantie du fabricant peut donc être un critère important.
Conclusion : comment acheter la chaîne stéréo adaptée
Lors de l'achat d'une chaîne hi-fi, vous devez avant tout adapter vos critères à vos préférences d'écoute. Les médias analogiques sont-ils un sujet ou la chaîne stéréo fonctionne-t-elle avec Bluetooth ou pour MP3 ? Vous aimez écouter la radio Web ou mettre l'accent sur beaucoup de basses ? Mais la acoustique de la pièce joue également un rôle, car chaque enceinte ne convient pas à toutes les pièces. Veillez également aux connexions disponibles telles que HDMI et lecteurs, par exemple pour les DVD. Les ports USB et iPod peuvent également être des paramètres importants. Enfin, la question de la qualité du son se pose. Pour une bonne écoute des champs de proximité, deux boîtes actives suffisent souvent, pour une expérience cinématographique avec son stéréo et peut-être même plus. Enfin, le prix d'achat, une construction compacte ou robuste et les données de garantie du fabricant influencent considérablement la décision d'achat.