Conseils
Ce texte a été traduit par une machine.
Informations intéressantes sur les accus de téléphone portable
Lorsque peu de personnes peuvent renoncer à leur smartphone ou peuvent l'utiliser, il leur faut des batteries puissantes pour téléphone portable. Peu de choses sont plus gênantes que lorsque le téléphone portable se trouve dans l'esprit lorsqu'il n'y a pas de source d'alimentation disponible pour la charge. Si la batterie ne fonctionne plus correctement, les batteries de rechange s'avèrent pratiques. Ce qu'il faut faire lors de l'achat, vous en apprendrez plus dans notre guide.
-
was a Handy-accu?
-
Quels types de piles pour téléphone portable sont disponibles ?
-
Critères d'achat pour les accus de téléphone portable - c'est important
-
Prolonger la durée de vie et la durée de vie de la batterie
-
Notre Conseil pratique : localiser les stresseurs
-
FAQ - questions fréquentes sur les accus de téléphone portable
was a Handy-accu?
Une batterie de téléphone portable est un accumulateur, c'est- à-dire un accumulateur d'énergie rechargeable spécialement conçu pour alimenter les téléphones portables et les smartphones. La batterie se trouve généralement derrière le cache amovible de l'arrière du téléphone portable, qui contient également la carte SIM. Sur la plupart des modèles, la batterie peut être retirée et utilisée en quelques manipulations - pratique lorsqu'un remplacement de la batterie est nécessaire. C'est le cas lorsqu'il ne fonctionne plus correctement, c'est-à-dire qu'il se décharge très rapidement, de sorte que l'utilisation normale du téléphone portable ne soit plus possible ou lorsqu'il ne se charge plus.
Comme tous les accumulateurs, les accus pour appareils mobiles ont une durée de vie limitée. Le nombre de cycles de charge/décharge, parfois indiqué par le fabricant, indique la fréquence à laquelle la batterie peut être rechargée, mais il existe des facteurs qui influencent la durée de vie. Pour économiser la batterie, optimiser la durée de fonctionnement et prendre en charge une longue durée de vie, il est important d'utiliser correctement la batterie. Cela se rapporte, entre autres , à la façon dont vous chargez la batterie et à la puissance que vous lui demandez en utilisant votre mode d'utilisation de votre téléphone portable. Vous trouverez ci-dessous une vue d'ensemble des types de piles portables, des critères de sélection pour les nouvelles piles rechargeables lorsque votre ancien a abandonné l'esprit et des conseils sur la manière de tirer le meilleur parti de votre batterie pour smartphone.
Quels types de piles pour téléphone portable sont disponibles ?
Le type de batterie est généralement défini par les matériaux utilisés. Les batteries lithium-ion (Li-ion), telles que les batteries lithium-polymère, parfois les batteries hybrides nickel-métal (ni-MH) et les accus nickel-cadmium (NiCd), ont été remplacées par des accus Li-ion, en raison notamment de leur sensibilité à ce que l'on appelle l'effet mémoire. L'effet mémoire se produit sur certains types d'accus (par exemple, les accus NiCd) si la batterie n'est pas complètement déchargée avant de la recharger. Il « se souvient » de la demande d'énergie et ne charge plus correctement par la suite. Concrètement, cela se traduit par une chute prématurée de la tension. Si la tension diminue trop, la batterie ne consomme plus d'énergie, même si la capacité (indiquée en mAh) n'est pas encore épuisée. Pour les accus de ce type, il faut toujours : les décharger complètement avant de recharger le téléphone portable.
Les batteries lithium-ion n'ont pas ce problème. Avec eux, le déchargement complet est même négatif, car ils ne supportent pas bien les décharges en profondeur. Il est préférable de recharger la batterie Li-Ion lorsque 20 à 30 % de charge de la batterie sont encore disponibles. Les batteries lithium-ion ont également l'avantage d'être très légères et d'avoir une forte densité d'énergie. Cela permet des modèles compacts avec un faible poids net - pratique, en particulier pour les appareils mobiles tels que les téléphones portables, où chaque gramme compte.
Critères d'achat pour les accus de téléphone portable - c'est important
Tout d'abord, assurez-vous que la batterie est compatible avec votre appareil, en termes simples : elle doit être intégrée dans le boîtier. Pour savoir si la pile est adaptée à votre téléphone portable, il vous suffit de jeter un coup d'oeil à la fiche produit. Tous les appareils compatibles y sont généralement répertoriés. Parfois, le nom du produit indique pour quel smartphone ou téléphone portable la batterie est adaptée.
Un critère important pour les accus de tout type est la capacité (en mAh, milliampères-heures), c'est-à-dire la quantité d'énergie que la cellule peut stocker et émettre. Si vous souhaitez comparer des produits, vous devez également regarder la tension , car la puissance de la batterie est mieux adaptée en fonction des heures de fonctionnement. Cette valeur est obtenue par la capacité en mAh fois la tension en V divisée par 1000. Autrement dit, les accus d'une capacité de batterie identique en mAh, mais dont les valeurs de tension sont différentes, émettent une quantité d'énergie différente par heure. Cela est dû au fait que la capacité par volt doit être comprise. Disponibles dans notre boutique de batteries pour téléphone portable, dans la gamme moyenne de 3 chiffres jusqu'à la gamme haute de 4 chiffres mAh. Attention : une capacité particulièrement élevée n'est pas forcément nécessaire. Il est important que la batterie de votre téléphone portable soit sélectionnée en fonction de votre appareil. Sélectionnez un produit adapté à votre téléphone portable ou smartphone selon le fabricant, vous pouvez supposer que la batterie a des niveaux de capacité et de tension appropriés.
Dans notre boutique, vous pouvez filtrer les accus de smartphone proposés en fonction des marques et modèles de téléphone portable pour lesquels ils peuvent être utilisés. Cela facilite le choix d'une batterie adaptée. En outre,les chargeurs, les câbles USB pour la charge, les batteries de charge et d'autres techniques de chargeautour du smartphone sont disponibles dans notre boutique en ligne.
Un autre aspect de la sélection de la batterie est la densité d'énergie. Il indique la quantité d'énergie pouvant être stockée par unité de volume ou de masse. Cela est pertinent dans la mesure où une forte densité d'énergie permet des modèles plus petits et donc plus compacts, sans que la puissance en pâtide. La densité d'énergie est déterminée par le type de batterie. Les accus Li-Ion ont une densité d'énergie relativement élevée et sont donc particulièrement appréciés pour l'équipement des accus des appareils mobiles qui doivent être petits, légers et maniables.
Prolonger la durée de vie et la durée de vie de la batterie
En dehors des spécifications techniques, la plupart des utilisateurs de téléphones portables sont particulièrement intéressés par la durée de vie de la batterie et par le moment où elle doit être remplacée. En principe, le nombre de cycles de charge possibles (parfois) indiqué peut donner une idée de la durée de vie de la batterie, mais la durée de vie et la durée de fonctionnement jusqu'à la prochaine charge dépendent de la manière dont vous utilisez le téléphone portable et comment vous convolez avec la batterie.
La question de savoir comment recharger correctement la batterie de votre téléphone portable a été posée avant la plupart du temps : il est préférable de toujours la décharger complètement avant de recharger l'appareil. Cela est lié à l'effet mémoire déjà mentionné, qui se produit entre autres sur les accus NiCd. Comme ce problème n'est plus un problème avec les accus lithium-ion courants aujourd'hui, la recommandation change. Si vous avez une telle batterie dans votre smartphone, vous devez démarrer la charge lorsque l'état de charge est compris entre 20 et 30 %. Les batteries Li-Ion ne supportent pas les décharges complètes; si elles sont souvent « vides », cela peut avoir un effet négatif sur la durée de vie. Le niveau de charge est compris entre 30 et 70 %. Il est considéré comme Ideal pour la « santé des accus ». L'entretien des accus implique également de renoncer à toute charge inutile (selon la devise : « chargez rapidement 10 minutes avant de travailler »), car les processus de charge représentent toujours une charge sur la batterie.
Les appareils modernes offrent souvent la possibilité d'une « recharge rapide », une fonction qui permet une charge beaucoup plus rapide de la batterie. Cela peut être pratique lorsque le temps est vraiment court, mais en général, l'alimentation en énergie plus élevée pèse sur la pile de la batterie, was qui peut nuire à sa durée de vie.
Un autre aspect est l'accessoire. Il est recommandé d'utiliser des câbles et des chargeurs de haute qualité, idéalement des pièces d'origine du fabricant, pour s'assurer que la charge s'effectue de manière aussi douce et efficace que possible.
Enfin, les températures ambiantes extrêmes sont nocives aussi bien pour la batterie que pour le smartphone en lui-même. Si possible, ne pas exposer l'appareil et la batterie à des températures très élevées et basses. En été, par exemple, il est important d'éviter l'exposition directe au soleil ; en hiver, le smartphone reste dans sa poche à des températures très froides.
Notre Conseil pratique : trouver des stresseurs
Il n'est possible d'éviter un chargement fréquent que si l'on minimise la consommation d'énergie du smartphone. Il vaut la peine d'utiliser le mode d'économie d'énergie et, par exemple , de réduire la luminosité de l'écran. Les fonctions telles que « rotation de l'écran », Bluetooth ou localisation GPS doivent également être désactivées lorsqu'elles ne sont pas nécessaires. Il est également très important d'identifier les applications qui consomment beaucoupd'énergie. Cela se fait généralement simplement via le gestionnaire d'applications ou les menus correspondants avec vue d'ensemble des applications dans les réglages du smartphone. Les applications inutiles qui peuvent fonctionner en arrière-plan peuvent consommer beaucoup d'énergie et doivent être désactivées ou désinstallées .
FAQ - questions fréquentes sur les accus de téléphone portable
was signifie « charge de maintien » ?
Par charge d'entretien, on entend une charge qui compense l'autodécharge de la batterie et garantit ainsi que le niveau de charge reste à 100 %. La charge de maintien s'applique lorsque la batterie est chargée et reste sur le secteur. Cela n'est pas bénéfique pour la durée de vie de la batterie ; en général, la charge complète des batteries Li-Ion n'est pas recommandée. Il convient de renoncer à laisser le téléphone portable sur le chargeur ou la prise de courant pendant des heures lorsque la batterie est déjà pleine. Cela peut affecter la capacité, ce qui réduit la puissance et la durée de fonctionnement à long terme.
Pourquoi les batteries de téléphone portable explosent-elles ?
Heureusement, ils ne le font pas normalement, mais il y a toujours des rapports sur les batteries de téléphone portable qui brûlent et explosent - ainsi, dans certains cas, il peut arriver. En général, les batteries lithium-ion sont affectées. La raison en est leur forte densité d'énergie. Les lithium-ion se déplacent lentement et « bien dosés » entre les chambres d'électrodes en cas de batterie intacte, car il y a une cloison semi-perméable entre elles. Si ce soi-disant séparateur est endommagé, il peut y avoir un court-circuit qui, dans le pire des cas, provoque le feu de l'appareil. Les dommages peuvent être causés par des chutes, des écrasements, une chaleur excessive ou des erreurs de conception. Si un incendie devait se produire, ne pas l'éteindre avec de l'eau, sinon une explosion peut effectivement se produire. La poudre d'extinction est le meilleur choix. Pour calmer : la probabilité qu'une batterie de smartphone commence à brûler est extrêmement faible.