Conseils
Des informations intéressantes sur les trackers GPS pour les voitures et les vélos
Il existe de nombreuses bonnes raisons de vouloir déterminer l'emplacement de sa voiture ou de son vélo. En cas de vol de votre sous-ensemble mobile, gardez toujours un œil sur l'endroit où se trouve votre voiture ou votre vélo à l'aide d'un tracker GPS. Ce was à observer lors de l'utilisation des traceurs est un détour de notre conseiller.
Was GPS Tracker?
Ainsi, les trackers GPS fonctionnent pour la voiture et le vélo
Notre Conseil pratique : les doigts longs ne préviennent pas !
FAQ - questions fréquentes sur les trackers GPS pour voiture et Vélo
Was GPS Tracker?
Un tracker GPS est un appareil qui utilise le système de positionnement GPS pour déterminer ses propres coordonnées et pour transmettre son emplacement actuel au propriétaire par différents moyens. Le GPS est le système de navigation mondial le plus répandu. Une autre variante de la détermination de la position fonctionne via le système GSM, qui représente un réseau mobile entièrement numérique. Les trackers GSM et GPS peuvent être installés sur des voitures pour les retrouver à tout moment. Certains modèles servent également spécifiquement à retrouver une roue volée, par exemple. Et même si la marche n'a pas été clonée : il peut y avoir d'autres raisons de vouloir connaître la position actuelle, par exemple lorsque le véhicule est utilisé par plusieurs personnes et que le dernier parking n'est pas connu de tous. Avec un tracker GPS, localiser les voitures et les roues de ferry est un outil léger.
Cependant, comment le GPS Tracker pour voiture et vélo vous aide-t-il à localiser facilement vos sous-kits pilotables ? Cela fonctionne en combinaison avec une APP sur votre smartphone ou dans le navigateur de votre PC. Là, vous recevez le signal du trépied et gardez un œil sur l'endroit où se trouve votre véhicule. Si vous le souhaitez, vous serez informé lorsque le sous-ensemble mobile se déplace sans votre connaissance. La localisation GPS est pratique et rassure les parents lorsque, par exemple, l'enfant se rend seul à vélo. La position actuelle peut être déterminée à tout moment à l'aide du signal GPS.
Ainsi, les trackers GPS fonctionnent pour la voiture et le vélo
Les trackers peuvent fonctionner en principe sur deux parcours.
Version 1
Le Tracker est équipé d'une carte SIM qui connecte l'appareil sur le réseau mobile. La localisation s'effectue par localisation GSM (GSM = global System for Mobile communication, un réseau mobile entièrement numérique). La position sur le réseau mobile est connue par la « zone de localisation ». Cette information est mise à jour régulièrement en cas de mouvement du pointeur et stockée dans une base de données. En mode actif, la position du Tracker équipé peut être déterminée avec plus de précision à l'aide de son numéro d'appel. Ici, l'ID de cellule de la station de base actuellement utilisée de l'émetteur mobile est évalué. Ainsi, une très bonne délimitation de l'emplacement du Tracker est possible.
Version 2
Si le tracker possède un module GPS (global Positioning System par satellite), l'emplacement peut être déterminé de manière encore plus précise. Cependant, pour transmettre les données à l'utilisateur, une connexion cellulaire est également nécessaire. Donc, sans carte SIM, rien ne va.
Sur certains modèles, les fonctions d'alarme et de notification sont réalisées avec des capteurs d'accélération ou de vibration, de sorte que vous ne vous échappe pas lorsque l'objet est mis en mouvement. De même, la technologie Geo-Fence est utilisée pour déclencher une alarme lorsqu'un lieu géographique défini précédemment est quitté (ou pénétré). Certains appareils disposent d'une fonction de localisation à proximité, qui est mise en œuvre par Bluetooth, pour ainsi dire pour parcourir les derniers mètres de la voiture volée.
Il existe également des enregistreurs GPS. Ces appareils sont des trackers dotés d'une fonction essentielle : ils enregistrent les données de localisation sur une unité de stockage afin que les données puissent être analysées ultérieurement. Les appareils conçus pour fonctionner sans carte SIM ont généralement une carte réseau intégrée préinstallée qui assure les services de transmission pendant une période définie.
Le fonctionnement des Tracker est assuré par une batterie ou un fonctionnement sur batterie. Sur les modèles de voiture, la batterie du véhicule assure l'alimentation électrique ou la charge de maintien du fournisseur d'électricité interne. Les trackers GPS de vélo sont chargés pendant le trajet à l'aide de la dynamo. Les variantes avec port de charge USB sont également compatibles. Pour les vélos électriques, la batterie de voiture assure la conservation de la charge. Le temps de mise en veille de ce tracker peut atteindre 30 jours. D'autres appareils offrent une autonomie de 2 à 7 jours en fonction de l'utilisation.
Les applications des fabricants de Tracker sont utilisées pour l'affichage de l'état et de l'emplacement. Un compte utilisateur est généralement nécessaire pour utiliser les applications ou la fonction de localisation sur un PC. Pour cela, il suffit de suivre la notice d'utilisation de votre appareil. L'alarme de l'utilisateur se fait directement dans l'APP ou, sur certains modèles, via SMS avec données de localisation sur le téléphone portable. Un bouton SOS permet d'envoyer votre propre site par APP, e-mail ou SMS. Ces boutons d'alarme peuvent être partiellement fournis avec des informations individuelles. Dans une voiture, un tracker peut être placé sans effort de manière à ce qu'il ne soit pas visible de l'extérieur, ce qui facilite la protection contre le vol. En vélo, la protection contre le vol est déjà plus difficile. Il existe des solutions astucieux à acheter : par exemple, des feux arrière avec des trackers GPS déjà intégrés.
Notre Conseil pratique : les doigts longs ne préviennent pas !
N'utilisez pas de marquage indiquant que votre véhicule peut être suivi électroniquement. Cela n'décourage pas les voleurs potentiels. Au lieu de cela, la première chose à faire est de rechercher et de « rendre inoffensif » le tracker. Ainsi, positionnez le Tracker de manière invisible et ne pas l'indiquer !
FAQ - questions fréquentes sur les trackers GPS pour voiture et Vélo
Dois-ich monter l'appareil d'abord ?
Les trackers sont généralement des appareils « Plug and Play » et sont donc prêts à l'emploi. Selon le modèle, ils sont fournis avec du matériel de fixation et peuvent être fixés facilement sur des véhicules ou des objets. Pour les vélos, ils sont proposés par exemple comme feu arrière remplaçable. Dans les voitures, le coffre à bagages ou la boîte à gants est adapté selon l'endroit où une prise de courant est la plus proche. De nombreux traqueurs sont équipés de clips de fixation ou d'aimants, de bandes de transport ou de fermetures auto-agrippantes pour la fixation.
Quels défauts peuvent survenir sur les trackers GPS pour la voiture et le vélo ?
Deux sources d'erreur peuvent entraîner des défauts sur les appareils : une batterie déchargée entraîne l'absence de réaction de l'appareil. La plupart des applications disposent donc d'un indicateur d'état de batterie pour vous permettre de recharger à temps et éviter ainsi les pannes. Ensuite, les cartes réseau mobiles intégrées ne sont toujours actives que pour une durée limitée. Vous pouvez soit effectuer un post-enregistrement (en ligne), soit utiliser vos propres cartes SIM sur certains appareils.