Conseils
Raspberry Pi 4B : faites des expériences avec l'ordinateur à une carte populaire
De nombreux fabricants de matériel informatique offrent aujourd'hui, grâce au design, exactement quand, comment et où utiliser leurs appareils. Ce n'est pas le cas avec le nouveau Raspberry Pi 4. Sans boîtier et avec une multitude d'extensions compatibles, l'ordinateur à une carte vous invite à l'expérimentation. Notre guide vous explique ce was qui distingue le petit pack de puissance de ses modèles précédents et ce que vous pouvez utiliser.
Qu'est-ce qu'un Raspberry 4B ?
Le Raspberry Pi 4 se base sur le rôle de pionnier des premiers ordinateurs monocartes. Le développement de composants plus petits a permis la production d'ordinateurs abordables pour les ménages à partir du milieu des années 70. Tous les éléments électroniques nécessaires à l'exploitation de ce premier ordinateur domestique, comme l'Apple I ou LE KIM-1, ont été adaptés à un support, une platine - l'ordinateur à un seul circuit était né. Entre-temps, des systèmes plus complexes les ont installés dans les salles de séjour et de travail.
Grâce à Raspberry Pi, les ordinateurs monocartes ont connu un deuxième printemps depuis plusieurs années, car ils sont Ideal pour les débutants, les bricoleurs et les puristes en raison de leur construction relativement simple. Outre le bloc d'alimentation qui doit les alimenter en énergie, tous les composants essentiels des ordinateurs à carte unique se trouvent sur une seule carte. Il s'agit généralement d'un processeur, d'une mémoire de travail, d'un oscillateur pour la génération de la tension, d'un interrupteur de réinitialisation, d'une ROM pour les programmes et d'interfaces E/S dépendant du domaine d'utilisation. En raison de leur construction peu encombrante et de leur faible consommation d'énergie, les ordinateurs monocartes sont utilisés dans différents domaines. Dans de nombreux systèmes intégrés tels que les appareils ménagers, les véhicules et les techniques de production, ils effectuent des mesures, des commandes ou des opérations de régulation.
Contrairement aux ordinateurs monocartes conçus pour un usage particulier, les ordinateurs personnels Raspberry Pis sont flexibles, même sans composants « inutiles » tels qu'un boîtier. Ils disposent des interfaces périphériques typiques pour l'utilisation finale, telles que les ports USB et HDMI, dans différentes versions. Ainsi, vous pouvez connecter différents périphériques d'entrée tels que la souris, le clavier et les écrans sans adaptateur au Raspberry Pi respectif. En outre, leurs cartes de crédit, par exemple, hébergent une interface GPIO et un SoC de Broadcom, composé d'un processeur Broadcom Dual Video GPU, d'un processeur avec architecture ARM et d'une DDR-SDRAM.
En outre, tous les modèles disposent d'un slot pour une carte SD ou microSD qui sert de Medium bootable pour le système d'exploitation. De nombreux systèmes d'exploitation Open source sont adaptés au Raspberry Pi. La plupart d'entre eux sont des systèmes Linux, par exemple Arch Linux ou CentOS. Raspberry vous conseille d'utiliser le système d'exploitation Raspbian. Raspbian est basé sur la distribution Linux Debian et utilise comme interface graphique prédéfinie l'environnement de bureau libre LXDE. Avec des cartes SD sur lesquelles le programme d'installation NOOBS (New out of the Box Software, en allemand : « Software fraîchement sorti de l'emballage ») a été préenregistré, vous pourrez installer Rasbbian sans beaucoup d'expérience.
Qu'est-ce qui distingue le Raspberry 4B de ses prédécesseurs ?
Le Raspberry Pi 4 modèle B est sur le marché depuis juin 2019. Seule une bonne année le sépare de la version Précédente Raspberry 3 modèle B+. Techniquement, la nouvelle version fait un grand bond, à commencer par le SoC. Raspberry reste bien sûr basé sur un système avec quad-core de Broadcom. Cependant, le BCM2711 abrite de puissants noyaux Cortex-A72 qui mettent en lumière le Cortex-A53 du SoC BCM2837 intégré au Raspberry Pi 3+, avec un cadencement de 1,5 GHz chacun en termes de vitesse.
Le GPU du nouveau SoC peut également en faire beaucoup plus. Le processeur graphique VideoCore VI se forme à 500 MHz was, ce qui le rend 25 % plus rapide que son prédécesseur. En plus, il bénéficie d'une API plus récente, l'OpenGL ES 3.0. Jusqu'à présent, Raspberry Pis n'était disponible que pour la version 1.0 ou 2.0, ce qui a obligé les utilisateurs à faire des compromis sur le rendu des graphiques 3D. Grâce à la nouvelle architecture, le Raspberry Pi 4 offre des possibilités totalement nouvelles sur le plan graphique. Jusqu'à présent, une résolution maximale de 1080p Full HD et 30 images par seconde était possible. Le Raspberry Pi 4 permet en revanche 60 fps et 4K UltraHD.
Mais cela ne peut être étendu que grâce à la mémoire de travail étendue. Le Raspberry Pi 4 offre de nouvelles possibilités en matière de RAM. Tout d'abord, avec le nouveau modèle, vous pouvez obtenir jusqu'à 4 Gb de RAM, soit quatre fois plus que le modèle précédent. Ensuite, vous n'avez pas à vous fixer à cela si vous vous en renveriez avec moins. En effet, le Raspberry Pi est disponible dans deux autres versions, avec une RAM de 1 Gb et 2 Gb respectivement. Même avec la même taille de RAM, la mémoire LPDDR4 du Raspberry Pi 4 offre plus de mémoire LPDDR2 intégrée.
Les interfaces périphériques ont été dépassées pour que les Specs clairement utilisés soient mis en valeur. Au lieu d'un connecteur pour un câble HDMI classique ou mini HDMI, le Raspberry Pi 4 dispose de deux connecteurs micro-HDMI pour écrans UHD 4K. En cas d'utilisation simultanée, le SBC n'atteint que 30 fps. Il offre 60 cadres plus liquides uniquement sur un écran UHD. Deux des quatre ports USB 2 du Pi 3 ont remplacé Raspberry par des ports USB 3.0 qui ont un taux de transfert de données nettement plus élevé. Pour un transfert de données amélioré, un port LAN pour Gigabit Ethernet, un WLAN conforme à IEEE 802.11b/g/n/ac (2,4 et 5 GHz) et la prise en charge de Bluetooth 5.0. Les modèles précédents ne disposent pas de Bluetooth ou de Bluetooth 4.2 au maximum.
Domaines d'application pour le Raspberry Pi 4B
L'idée originale derrière le Raspberry Pi n'est pas purement commerciale. Inspiré par les ordinateurs monocartes de sa jeunesse, Eben Upton 2012 a développé le premier modèle pour atteindre les jeunes. Grâce à un appareil économique, polyvalent et facile d'accès, vous devez pouvoir apprendre à utiliser votre ordinateur. En particulier, la version la plus avantageuse du Raspberry Pi 4 avec 1 Go de RAM est toujours parfaite comme matériel d'enseignement pour les techniciens de jeunes.
Grâce à sa compatibilité ascendante et à son coût d'acquisition relativement faible, il convient également pour les domaines d'application typiques d'autres ordinateurs à carte unique modernes. Grâce aux nombreuses options d'interface, Bastler peut par exemple connecter le Raspberry Pi 4 à différentes extensions et capteurs, par exemple pour automatiser les appareils ménagers et les tâches.
La puissance nettement supérieure par rapport au Raspberry Pi 3 permet de créer de nouveaux domaines d'utilisation ou d'améliorer l'utilisation du Raspberry Pi dans certains domaines. Grâce à la mémoire plus importante et au taux de transfert de données plus élevé, le Raspberry Pi 4 peut être utilisé plus efficacement que les mini-serveurs. Comme l'ordinateur peut plus graphiquement et dispose d'une sortie vidéo de meilleure qualité, il est également plus performant que le centre multimédia ou la console pour Retro Games. Raspberry lui-même ne cache pas que le modèle est conçu comme une avancée sur le marché des PC. L'exécution avec 4 Gb de RAM est particulièrement adaptée aux applications Office de base car elle ne se met pas à genoux même avec plusieurs fenêtres de navigation, un document ouvert et de la musique en arrière-plan. La possibilité de connecter un deuxième écran est également bénéfique pour l'application en tant que PC.
Pour certaines applications, vous trouverez dans notre boutique des kits, par exemple un kit d'éducation et un kit rail DIN. Outre le Raspberry Pi 4b, les boîtes de rangement pratiques comportent tous les composants importants pour le domaine d'utilisation prévu.
Créez votre propre solution de Cloud avec le Raspberry Pi 4b
Vous pouvez sauvegarder vos données et les récupérer partout - dans le temps, cela fait partie de la vie quotidienne. Avec le Raspberry Pi, vous pouvez construire votre propre serveur cloud, avec lequel il existe une totale indépendance par rapport aux fournisseurs de Cloud classiques.
Nécessaire : un Raspberry Pi modèle 4B avec 4 Go de mémoire vive, une carte microSD et un bloc d'alimentation adapté avec fiche USB-C.
Notre Conseil pratique : utilisez un dissipateur thermique
Les températures élevées sont nocives pour tous les ordinateurs. Dans des cas extrêmes, des dommages matériels permanents peuvent survenir ou même des risques d'incendie peuvent survenir. De nombreux calculateurs peuvent réduire leur puissance et, en cas de surchauffe, les faire fonctionner sans avertissement préalable. Les données non enregistrées peuvent être perdues.
Raspberry a lancé la mise à jour du micrologiciel VLI qui réduit la température de fonctionnement du Raspberry Pi 4 en activant la gestion Power active-State (ASSM). Afin de s'assurer que la chaleur résiduelle ne s'applique pas à l'ordinateur monocarte, il est recommandé d'utiliser un dissipateur thermique (anglais : Heatsink). Dans notre boutique, vous trouverez des dissipateurs de chaleur adaptés qui contribuent efficacement à la protection contre la surchauffe à un coût relativement faible.
FAQ - questions fréquentes sur le Raspberry Pi 4B
Est-il utile de passer d'un Raspberry Pi 3 à la version 4 ?
Cela dépend entièrement de l'application prévue du Raspberry Pi. Un Raspberry Pi 3+ intégré qui remplit son objectif peut continuer à le faire. L'effort de montage et de sortie n'est pas nécessairement une valeur ajoutée en cas d'augmentation de la puissance. Il en va de même pour le Raspberry Pi en tant que projet d'apprentissage. Les connaissances de base de la technologie informatique peuvent également être données avec un modèle plus ancien. Ceux qui ne possèdent pas encore de Raspberry Pi ou qui l'utilisent activement tous les jours, par exemple en tant que centre multimédia ou PC, devraient certainement saisir le Raspberry Pi 4 de manière nettement meilleure.
Le Raspberry Pi 4 est-il compatible avec Windows ?
De nombreux utilisateurs du Raspberry Pi souhaitent depuis longtemps pouvoir utiliser Windows. Avec Windows RT, il existe depuis des années une version du système d'exploitation Microsoft, adapté aux appareils avec architecture ARM. La RAM de 1 Gb du Raspberry Pi n'a cependant pas été suffisante pour une version de bureau complète, à l'exception des Workarounds très complexes. Seule une version découpée et adaptée à l'Internet des objets était compatible. Avec la mémoire de travail étendue du Raspberry Pi 4, rien ne s'oppose, au moins en ce qui concerne le matériel, à une alternative Windows aux systèmes Linux. Microsoft devrait cependant investir beaucoup de travail, selon le fondateur de Raspberry, justement Upton, pour optimiser par exemple Windows 10 pour le Raspberry Pi. Microsoft semble peu probable que ce projet soit en cours d'avenir.