Conseils
Ce texte a été traduit par une machine.
Des informations intéressantes sur les drones avec caméra
Drones d'entrée de gamme avec caméra
Vidéos sans secousses grâce à Gimbal
Voler et filmer en même temps
Transfert d'image et enregistrement
Was faut-il respecter lors de l'utilisation de drones de caméra ?
Ainsi, vous trouverez l'appareil photo adapté
Drones d'entrée de gamme avec caméra
Drone d'entrée de gamme typique avec caméra.
Entre-temps, il est vraiment incroyable de connaître la technologie déjà disponible pour les drones d'entrée de gamme. En plus d'un système électronique de stabilisation de l'emplacement et du vol, des caméras sont également intégrées dans les mini-drones.
Cependant, il faut également faire des compromis clairs en matière de résolution d'image dans la classe d'entrée de prix. Les caméras intégrées n'ont que des tailles d'image de 640 x 480 px.
Mais même en matière d'utilisation, des restrictions doivent être prises en compte. En effet, les caméras fixes n'ont malheureusement qu'un angle de vue immuable vers l'avant. Si l'angle d'inclinaison de l'objectif est réglable, le réglage doit être effectué à la main avant le démarrage.
Mais tout cela ne fait pas de plaisir à filmer et à photographier d'un point de vue d'oiseau.
Important !
Les coptères d'entrée de gamme au format mini sont adaptés pour une utilisation en extérieur en raison de leur format compact. Si nécessaire, ne voler que pendant les jours de vent. Le coptère ne doit pas voler trop loin du pilote. La détection de la position du vol sera sinon très difficile et des problèmes de portée peuvent survenir.
Notre conseil pratique :
Les quadrocotères d'entrée de gamme étant reliés fermement à la caméra, les vibrations ont un effet très négatif sur la qualité des photos et des vidéos. Pour cette raison, il convient de veiller à ce que les hélices soient bien arrondies. Les vis à air tordues ou endommagées doivent impérativement être remplacées contre de nouveaux exemplaires. Si nécessaire, les vis à air peuvent également être équilibrées ou équilibrées, les moitiés plus légères avec de petites bandes de film adhésif étant adaptées en fonction du poids.
Les mouvements de commande violents sont également gênants et doivent être évités dans tous les cas. Les vidéos créées sont extrêmement agités par des mouvements de basculement et de rotation importants et sont donc inintéressantes. Mais avec un peu de pratique, vous avez rapidement désactivé la « rotation ».
Vidéos sans secousses grâce à Gimbal
Si vous souhaitez réaliser des vidéos de qualité et sans secousses, vous pouvez choisir un quadricoptère dans lequel la caméra est stabilisée par une nacelle. Une nacelle est en principe une suspension de caméra cardanique stabilisée électroniquement.
Les capteurs MEMS enregistrent tous les mouvements du quadricoptère et génèrent en temps réel un signal de commande pour la suspension qui empêche le mouvement du coptère.
Lorsque les trois axes sont stabilisés, le coptère peut tourner en vol, s'incliner ou se renverser. La caméra reste orientée comme fixe sur l'objet à filmer.
Des vidéos absolument sans secousses et des photos ultra-nettes sont le résultat. En effet, en association avec une nacelle, les caméras avec une résolution HD sont également utilisées. Le point de vue de la caméra peut également être modifié et réglé individuellement à tout moment en vol par télécommande.
La caméra sous le quadricoptère est portée par une nacelle.
Voler et filmer en même temps
Les deux ouvertures situées au-dessus de la caméra dissimulent les capteurs de distance.
Avec un quadricoptère pour débutants, vous vous concentrez principalement sur le vol et vous serez plus ou moins surpris par l'enregistrement vidéo. En particulier lorsqu'il n'est pas possible de transmettre en direct les images de la caméra du quadricoptère au pilote.
Cependant, si vous souhaitez mettre l'accent sur de bonnes vidéos, vous pouvez choisir un quadricoptère avec fonction GPS. Ces drones volent de manière autonome et peuvent également flotter sur place pour les rafales de vent.
L'utilisateur peut alors se concentrer entièrement sur le guidage de la caméra et n'a pas besoin de corriger en permanence la position du drone. Cette fonction est particulièrement utile pour les vols d'entretien et d'inspection.
En outre, la fonction GPS permet d'effectuer d'autres manoeuvres de vol intéressantes qui offrent de nombreuses possibilités lors de la création de vidéos sportives. Des capteurs supplémentaires empêchent le quadricoptère ou le drone de faire face à un obstacle lors des mouvements de vol autonomes et parfois assez rapides.
Drones industriels pour applications professionnelles
Dans le domaine professionnel, les drones professionnels sont généralement utilisés avec une capacité de charge élevée et des temps de vol longs. Les caméras HD disponibles dans le commerce avec une résolution 4K ou plus sont utilisées. Sinon, les pompiers utilisent par exemple des Copter avec des caméras thermiques pour trouver rapidement et de manière fiable les nids de fesses cachés dans les incendies de forêt ou de couloir. Mais les installations photovoltaïques peuvent également être contrôlées de manière idéale avec des caméras IR. En agriculture, les caméras multispectrales apportent des informations claires sur la croissance des plantes, les besoins en engrais ou les parasites.
Transfert d'image et enregistrement
Différentes voies sont utilisées pour la transmission et l'enregistrement d'images. Les drones d'entrée de gamme à faible coût ne possèdent en partie qu'une seule baie pour une carte MicroSD. Malheureusement, il n'est pas possible de contrôler les enregistrements vidéo en vol. Le résultat ne peut être pris en vue qu'après l'atterrissage.
D'autres Copter de la classe prix utilisent une connexion WiFi pour transférer les signaux de la caméra vers un smartphone ou une tablette existant. Le stockage s'effectue alors dans la tablette ou le smartphone. Cela permet de contrôler l'enregistrement en vol, mais les erreurs de transmission sont également enregistrées. De plus, la connexion Wi-Fi doit être reétablie avant chaque vol.
En même temps, les fabricants proposent également une commande d'application pour le téléchargement gratuit. Cette APP permet d'effectuer des enregistrements photo et vidéo et de contrôler simultanément le quadricoptère. Pour cela, les leviers de commande virtuels sont affichés sur l'écran ou les capteurs de position du smartphone/tablette sont également utilisés pour la commande.
La télécommande sans fil est équipée d'un support pour smartphone.
Les quadricoptères de la gamme de prix moyenne à supérieure fonctionnent en parallèle. Cela signifie que les signaux de la caméra sont transmis à un smartphone, une tablette ou même à un moniteur de l'émetteur pour contrôle. En même temps, les signaux sont enregistrés en qualité HD ou Full HD dans le Copter sur une carte mémoire ou une mémoire interne. Cela signifie que l'utilisateur dispose toujours d'une vue d'ensemble parfaite du film et que les erreurs de transmission éventuelles pendant le vol ne sont pas visibles plus tard dans la vidéo.
FPV - voler du point de vue du cockpit
Le smartphone peut être monté sur la télécommande ou placé dans les lunettes FPV.
Certains quadricoptères RC sont proposés comme modèles FPV (First Person View). Une rainure vidéo FPV est également fournie en partie.
Les images de la caméra copter orientée vers l'avant sont ensuite transmises par radio aux lunettes FPV. Le pilote de l'émetteur de télécommande a alors l'impression optique qu'il s'asseoir lui-même dans le cockpit de son drone.
Ce qui est important, c'est que le drone n'est pas plus lourd que 250 g et que la hauteur de vol maximale est de 30 M. Dans le cas contraire, une deuxième personne doit surveiller ou observer le vol et indiquer à l'opérateur de l'émetteur tout danger éventuel.
Was faut-il respecter lors de l'utilisation de drones de caméra ?
Les drones de caméra sont bien entendu soumis aux conditions légales générales d'exploitation des drones et à l'obligation d'assurance. Celles-ci sont clairement définies dans le règlement sur les drones.
De plus, les bases légales concernant la création de photos et d'enregistrements vidéo de personnes, d'objets et d'installations doivent être respectées. En clair, cela signifie que vous ne pouvez pas tout mettre en ligne, tout filmer et le résultat sur les portails vidéo correspondants. Si l'autorisation est obtenue à l'avance, c'est certainement la meilleure solution.
Vous trouverez ainsi le drone de caméra adapté
QU'il s'agisse de drones d'entrée de gamme, de mini quadricoptères, de drones FPV ou de drones photo, le nombre de modèles de drones différents est devenu presque incontrôlable. Pour trouver le drone correct avec la caméra, répondez aux questions suivantes :
À quelle fin le drone de la caméra doit-il servir ?
L'objectif d'utilisation est essentiel pour le choix. En effet, si le drone doit servir uniquement à donner un aperçu du sujet, il est tout à fait logique de disposer d'un exemplaire économique. Mais si vous souhaitez créer des vidéos exigeantes, vous devez obtenir une classe de prix plus élevée. Pour un usage professionnel, le drone doit être équipé d'une fonction GPS et d'une caméra 4K.
Combien d'argent le drone peut-il coûter?
Le budget disponible est, avec l'objectif d'utilisation, le facteur le plus important pour le choix d'un drone. Lorsque cette valeur est établie, les différents drones de la classe de prix souhaitée peuvent être comparés. D'autres questions peuvent être réglées.
Dans quelle qualité les enregistrements vidéo doivent-ils être réalisés ?
La résolution de l'appareil photo est essentielle pour la qualité de la vidéo et de la photo. Plus la résolution est élevée, plus la qualité de l'image est bonne.
Une nacelle de caméra est-elle nécessaire ?
Outre la stabilisation mécanique de la caméra, certains fabricants proposent également une stabilisation électronique de l'image. Dans ce cas, la grande nacelle mécanique n'est plus nécessaire.
Une fonction GPS est-elle nécessaire ?
Grâce au GPS, les drones peuvent voler de manière autonome et l'utilisation ou la commande en vol est beaucoup plus simple. Toutefois, avant le démarrage, il faut s'assurer qu'un nombre suffisant de satellites de navigation est reçu.
Quelles fonctions spéciales sont nécessaires ?
Pour se distinguer des concurrents, de nombreux fabricants créent des fonctions spéciales, telles que la fonction follow-me dans leurs Copter. Les plus belles tâches de vol automatiques peuvent être réalisées en association avec le GPS. Il faut que chaque utilisateur décide de lui-même si ces fonctions sont vraiment nécessaires.