Nos meilleures ventes
Meest gekocht
Produits les mieux notés
Best beoordeelde producten
Conseils
Ce texte a été traduit par une machine.
Des connaissances intéressantes sur les microcontrôleurs, les microprocesseurs et les quartz
Was sont les microcontrôleurs, les microprocesseurs et les
Quels sont les types et les types de construction ?
Critères d'achat pour les microcontrôleurs, microprocesseurs et quartz - à quoi s'agit-il ?
Notre Conseil pratique : protection ESD
FAQ - questions fréquentes sur les microcontrôleurs, microprocesseurs et quartz
Conclusion : comment acheter le bon contrôleur ou processeur
Que was sont les microcontrôleurs, les microprocesseurs et les quartz ?
Microcontrôleur intégré avec Kern 8 bits et fréquence 16 MHz
La différence entre les microcontrôleurs et les microprocesseurs est probablement la plus susceptible d'être décrite de manière à ce qu'un microcontrôleur contienne toujours (au moins) un microprocesseur et intègre des éléments périphériques importants dans son boîtier. En revanche, un microprocesseur est un simple processeur, c'est-à-dire une unité de calcul.
Avec un microprocesseur seul, il ne serait donc que peu de point de vue, même s'il représente le véritable « cœur » d'un microcontrôleur. D'autres fonctions périphériques sont nécessaires pour le fonctionnement de ce système, en fonction du type, par exemple la mémoire de travail et de programme, les entrées et sorties numériques, les interfaces de communication, le contrôleur LCD, le convertisseur analogique-numérique et bien plus encore.
Les microcontrôleurs ont besoin d'une horloge pour leur fonctionnement. Bien qu'il y ait également quelques versions avec horloge intégrée, la plus grande partie dépend de l'alimentation externe d'un appareil stable. Ces cycles fournissent des composants qui déterminent la fréquence : soit sous forme d'oscillateurs à quartz qui combinent dans leur boîtier l'ensemble du circuit de l'oscillateur, soit sous forme de quartz vibratoire ou de résonateurs céramique. Ces deux derniers nécessitent des composants supplémentaires adaptés au circuit oscillant pour leur fonction.
Quels sont les types et les types de construction ?
Les microcontrôleurs ou microprocesseurs traditionnels sont disponibles dans une grande variété de familles de processeurs et avec des données de performances très diverses. En fonction de la complexité et de la fonctionnalité, la taille et la forme du boîtier ainsi que le type et le nombre de broches de raccordement varient en fonction de la taille du boîtier. Les modèles simples sont en partie fabriqués en version à huit pôles, les types puissants peuvent avoir 128 broches ou plus.
Microcontrôleur intégré
Microcontrôleur intégré dans boîtier PDIP-28 avec mémoire de programme de 32 ko
Les microcontrôleurs intégrés sont utilisés pour la réalisation de systèmes intégrés. La technologie à microprocesseur de l'unité de commande et de destination est ici combinée dans un microcontrôleur. Exemples d'utilisation : smartphones, tablettes, etc
Microcontrôleurs intégrés spécifiques aux applications
Microcontrôleur intégré pour la zone en tant que contrôleur de port série USB
Les microcontrôleurs intégrés spécifiques aux applications sont programmables par le développeur et possèdent une capacité de stockage appropriée sous la forme d'un ROM inscriptible. Elles permettent des fonctionnalités personnalisées même en cas de petites quantités.
Processeurs de signaux numériques (DSP)
Processeur de signal numérique avec une taille de RAM de 132 Ko
Les processeurs de signaux numériques (DSP) peuvent traiter des signaux numériques ou analogiques à grande vitesse. Leur domaine d'utilisation spécialisé dans la technologie à microprocesseur est le processus de signalisation numérique, comme la technologie audio et vidéo, les transmissions de données, la reconnaissance vocale, la suppression d'écho, la synthèse vocale et l'analyse de signaux dans les oscilloscopes et les analyseurs de spectre.
Systèmes d'apprentissage myAVR pour microcontrôleurs
Carte myAVR avec architecture 8 bits et port USB
MyAVR les systèmes d'apprentissage de microcontrôleur sont des systèmes d'apprentissage et d'expérimentation adaptés aux microcontrôleurs de type Atmel. Un programmateur ainsi qu'une interface de communication avec le PC sont intégrés sur les cartes d'expérimentation AVR, ce qui leur permet de fournir un environnement de développement complet. Différents kits de démarrage AVR, logiciels, processeurs ainsi que d'autres composants individuels tels que les cartes haut-parleurs, les écrans LCD, les cartes d'extension et les interfaces supplémentaires pour différents protocoles de communication sont disponibles
Critères d'achat pour les microcontrôleurs, microprocesseurs et quartz - à quoi s'agit-il ?
Les quartz câblés, tout comme les quartz en forme de CMS, sont particulièrement utiles lorsqu'il s'agit de plus grands nombres de pièces et que l'effort de développement du câblage extérieur nécessaire à l'exploitation est donc justifié. Par rapport aux oscillateurs à quartz, ils ont des avantages économiques légers. Les résonateurs céramique présentent une stabilité de fréquence plus faible par rapport aux quartz et aux oscillateurs à quartz. Cependant, ils sont très économiques, mécaniques et électriques robustes et sont parfaitement adaptés à de nombreuses applications.
Notre Conseil pratique : protection ESD
Comme la plupart des autres semi-conducteurs modernes, les microcontrôleurs et les microprocesseurs sont sensibles aux décharges électrostatiques (ESD). Dans les structures de plus en plus fines des processeurs, une partie de la tension est déjà suffisante pour détruire ou endommager les processeurs. Ces faibles décharges ne sont pas perceptibles pour l'homme, mais peuvent causer de gros dommages aux composants. Lors de la manipulation, il convient donc de tenir compte des dispositions pertinentes relatives à la protection ESD, d'autant plus que, selon la conception du microcontrôleur, une réparation du circuit peut s'avérer extrêmement difficile en cas de soudure ou de soudure.
FAQ - questions fréquentes sur les microcontrôleurs, microprocesseurs et quartz
Quels sont les avantages d'un oscillateur à quartz ?
Les oscillateurs à quartz sont des unités prêtes à la connexion qui fournissent une fréquence d'horloge à votre sortie après l'application de la tension de fonctionnement correspondante. Vous n'avez pas besoin d'un revêtement extérieur supplémentaire, ce qui évite les travaux de développement et d'essai. Ils sont également disponibles avec de très faibles tolérances de fréquence pour des applications exigeantes.
Conclusion : comment acheter le bon contrôleur ou processeur
En plus de l'architecture système adaptée du processeur lui-même, la puissance de calcul joue un rôle important. Il convient de tenir compte de ces besoins lors du développement, y compris en ce qui concerne l'augmentation des exigences à l'avenir, à la suite d'éventuelles améliorations fonctionnelles et de fonctionnalités logicielles supplémentaires.
Pour les variantes programmables, il convient de mettre l'accent sur un espace de stockage suffisant pour les mêmes raisons et de prévoir une réserve suffisante avec. En particulier pour les petites et moyennes pièces, cela n'est plus très coûteux, mais peut faire des économies sur les nouveaux modèles coûteux qui pourraient être nécessaires après un court laps de temps.
Les simulations et les montages d'essai peuvent être réalisés très facilement et à un prix abordable avec les systèmes d'apprentissage myAVR. Il n'est plus nécessaire de réaliser des tâches individuelles coûteuses et chroniquables pour les circuits imprimés, ainsi que de mettre en œuvre les interfaces et logiciels nécessaires. Les cycles de développement et d'expérimentation nécessaires peuvent ainsi être considérablement réduits.
Les résonateurs à quartz et céramique sont peu coûteux, mais nécessitent d'autres composants. Les oscillateurs à quartz sont conçus de manière complète et peu encombrante. Ils ne posent aucun problème dans leur comportement de démarrage et de fonctionnement, car le fabricant a déjà parfaitement adapté ce point de vue.