Les fusibles sont utilisés pour interrompre les circuits électriques lorsqu’un courant spécifié est dépassé pendant une durée déterminée. Egalement appelés “dispositifs de protection contre les surintensités”, ils remplissent ainsi une fonction de protection pour les câbles et les appareils. Les surintensités pouvant survenir sont les courants de surcharge causés par un trop grand nombre de charges et ceux causés par des surcharges individuelles dans un circuit.
Nos meilleures ventes
Meest gekocht
Produits les mieux notés
Best beoordeelde producten
Conseils
Ce texte a été traduit par une machine.
Informations utiles sur les fusibles
-
Que sont les fusibles et comment fonctionnent-ils ?
-
Distinction des fusibles
-
Quels sont les types de fusibles disponibles chez Conrad ?
-
FAQ - questions fréquentes sur les fusibles
Que sont les fusibles et comment fonctionnent-ils ?
Les fusibles servent à couper les circuits électriques lorsqu'une intensité de courant prescrite est dépassée pendant une durée déterminée. Ils remplissent ainsi une fonction de protection pour les câbles et les appareils. En même temps, le risque de blessure pour les personnes est réduit. Les fusibles sont également appelés dispositifs de protection contre les surintensités, car ils protègent les câbles et les appareils contre les courants de fuite, c'est-à-dire lorsque le courant circule plus que souhaité. Les deux courants de surcharge qui peuvent survenir sont des courants de surcharge dus à un trop grand nombre de consommateurs et à des courts-circuits. Les courants de surcharge sont obtenus par exemple en cas de surcharge de certains consommateurs dans un circuit.
En outre, les fusibles protègent contre les courants élevés par des courts-circuits involontaires lorsque la tension entre deux potentiels est nulle en raison de résistances ohmiques trop faibles. Cet effet peut se produire en cas de défauts dans les appareils, par exemple en cas de rupture d'isolation, d'exposition à l'eau, de surchauffe ou de surcharge mécanique. Les fusibles protègent également les câbles et les composants contre les courants de défaut dus à des circuits erronés.
Dans leur fonction de base, les fusibles peuvent être compris comme des résistances électriques capables d'interrompre complètement le flux de courant. Cela se produit lorsque l'intensité du courant dépasse un seuil prédéfini et peut être effectué par des moyens mécaniques ou électriques.
Les fusibles sont utilisés dans pratiquement tous les réseaux de commutation, des armoires de distribution dans les installations industrielles et domestiques aux petits circuits électroniques et dans les appareils ainsi que dans les véhicules.
Distinction des fusibles
Les fusibles sont distingués selon trois critères : le courant nominal, la forme et la caractéristique de déclenchement.
Le courant nominal des fusibles correspond toujours au moins à la hauteur du courant de fonctionnement de l'ensemble des consommateurs connectés sur le réseau. Si un fusible est utilisé avec un courant nominal inférieur, le fusible se déclencherait même en cas d'absence de courant excessif. Le circuit ne serait alors pas entièrement fonctionnel. Le courant nominal s'étend de la gamme de faible intensité à plusieurs centaines d'ampères, selon la plage d'utilisation du fusible.
Il existe deux types de construction usuels dans lesquels des dispositifs de protection contre les surintensités sont fabriqués :
- En cas de fusibles, le courant excessif garantit que l'élément conducteur fond et que le câble est ainsi complètement interrompu. Les fusibles fins dans les appareils font également partie de ce type de construction, par exemple les fusibles automobiles. Ces fusibles doivent être remplacés après un seul déclenchement, car ils sont détruits par le déclenchement.
- Par contre, les fusibles avec fonction de commutation peuvent être déclenchables plusieurs fois. Ces circuits s'éteignent automatiquement en cas de surcharge, de court-circuit et de courant de défaut. Les mécanismes d'arrêt déclenchables peuvent être de nature thermique, c'est-à-dire s'attaquer en cas de surcharge. D'autres mécanismes sont de nature électromagnétique. Pour les interrupteurs, le déclenchement manuel est également possible à tout moment, ce qui est particulièrement important pour les réparations et l'entretien. Une autre façon de déclencher un disjoncteur est de préconnecter des modules spéciaux tels que des circuits de protection FI .
Les fusibles auto-réinitialisés sont des conducteurs froids qui acceptent des valeurs de résistance plus élevées à des températures élevées et interrompent automatiquement le courant à partir d'une valeur donnée. La conductivité est rétablie dès que le composant a refroidi.
La caractéristique de déclenchement de chaque fusible est indiquée directement sur le composant par des désignations parfois normalisées et fournit des informations sur le déclenchement de surcharge ainsi que sur le déclenchement de court-circuit, en courant et en temps. Les types normalisés courants sont désignés par les lettres suivantes :
B : désignation pour la protection de câble standard
C : ce type est utilisé pour les circuits avec des courants d'enclenchement plus élevés, par exemple pour les machines.
D : les fusibles de type D sont utilisés dans les circuits à charge fortement inductive ou capacitive, par exemple pour les condensateurs ou les transformateurs.
E : les fusibles « exact » sont utilisés pour les disjoncteurs principaux SLS.
Z : les fusibles portant la désignation Z ont une impédance de secteur élevée et servent de protection pour les semi-conducteurs.
K : la désignation K représente « force » pour les fusibles et est utilisée pour les courants d'appel élevés. Ils disposent d'une solution de surcharge sensible.
En outre, les fusibles disposent de différentes données d'identification qui fournissent des informations sur les exigences du dispositif de protection ainsi que sur la performance du composant. On distingue en principe les fusibles à fusibles à fusibles à fusibles à fusibles à fusibles à fusibles à fusibles à fusibles à fusibles à fusibles à fusibles à fusibles, avec la vitesse de réaction de chaque composant indiquée par une courbe de temps de courant individuelle, comme indiqué dans la fiche technique. QU'il s'agisse d'un fusible lent ou d'un fusible à gauche, dépend de la vitesse de déclenchement et de la tolérance du composant. Les autres données caractéristiques indiquées pour chaque type de fusible et qui diffèrent selon l'utilisation sont la tension de mesure, le courant de mesure, le courant de passage et le courant d'arrêt minimum.
Quels sont les types de fusibles disponibles chez Conrad ?
En principe, les fusibles disponibles dans notre magasin en ligne sont distingués par la construction et les utilisations. Dans notre gamme, vous trouverez des dispositifs de protection contre les surintensités et des accessoires adaptés pour différentes utilisations dans les catégories suivantes :
Fusibles fins
Les fusibles de précision sont également connus sous le nom de fusibles de protection d'appareil ou de fusibles GS et sont montés en tant que composants de protection dans les appareils. Ils font partie des fusibles qui doivent être remplacés après le déclenchement, car le fil conducteur fond et interrompt ainsi le flux de courant.
Fusibles et porte-fusibles pour voiture
Les fusibles automobiles sont proposés comme fusibles plats et comme fusibles torpille et servent à sécuriser le circuit électrique automobile.
Les porte-fusibles automobiles sont des dispositifs qui servent de support pour les fusibles automobiles adaptés.
Micro fusibles
Les micro-fusibles sont des composants de petite taille avec de faibles intensités nominales dans la gamme d'intensité ou d'intensité à faible nombre, utilisés par exemple pour les circuits de microcontrôleur.
Fusibles Multifuse
Les fusibles multifusibles sont des fusibles à réinitialisation automatique qui sont à haute résistance lorsqu'ils sont réchauffés et à faible résistance lorsqu'ils sont froids. Ils interrompent donc le flux de courant uniquement lorsque les températures sont élevées.
Fusibles photovoltaïques
Les fusibles photovoltaïques sont des fusibles NH optimisés spécialement pour une utilisation dans les installations photovoltaïques (fusibles haute puissance basse tension).
Porte-fusible
Dans la catégorie porte-fusibles, vous trouverez des supports de fixation et des couvercles pour tous les types de fusibles de la gamme.
Fusibles de température
Les fusibles de température se déclenchent dès que la température indiquée dans le circuit est dépassée.
Fusibles de l'armoire de distribution
Les fusibles de l'armoire de distribution comprennent les fusibles NH pour les réseaux basse tension, les disjoncteurs différentiels, les disjoncteurs et autres modèles montés dans les armoires de distribution.
Les disjoncteurs de notre gamme sont normalisés selon les normes industrielles VDE 0641 et VDE 0660.
Notre conseil pratique
Si un circuit fonctionnel est interrompu, le fusible a très probablement été déclenché. Pour les fusibles à corps en verre, vous détectez d'abord le fil de sécurité séparé, pour les versions en céramique, le fil est généralement légèrement en dehors. Vous pouvez détecter un interrupteur de sécurité déclenché à la position modifiée du commutateur.
Si l'état du fusible n'est pas clair, par exemple parce que vous ne voyez pas le fil fusible pour les fusibles de fusion, vous pouvez utiliser un testeur de continuité pour évaluer l'état du fusible.
Si un fusible commutable se déclenche pour des causes inexpliqués, remplacez-le et insérez un composant identique. La durée de vie du fusible est peut-être dépassée et une erreur de déclenchement est survenue pour cette raison.
FAQ - questions fréquentes sur les fusibles
Que faut-il observer lors de la manipulation des fusibles ?
Pour respecter correctement toutes les consignes de sécurité lors de la manipulation de circuits électriques, ces derniers ne doivent être munis que des fusibles prévus à cet effet. Le travail sur les circuits doit en outre être effectué exclusivement par du personnel qualifié.
Les fusibles ne doivent en aucun cas être pliés ou pontés après le déclenchement, mais remplacés par de nouveaux fusibles, sinon il y a un risque de sécurité.
Quel fusible est utilisé ?
Les fusibles utilisés pour un boîtier de raccordement, une micro-commutation et d'autres installations dépendent de différents facteurs. En principe, les paramètres nécessaires pour le fusible sont la capacité de charge du courant, les caractéristiques de déclenchement ainsi que l'inertie, la tension de mesure, le courant de mesure, le courant de passage et le courant d'arrêt minimal.
Quelle est la durée de vie des fusibles ?
Les fusibles sont détruits de manière irréversible après le déclenchement et doivent en tout cas être remplacés. Les fusibles commutables ont des cycles de vie qui sont indiqués par le fabricant respectif lors des opérations de commutation. Vous pouvez aller jusqu'à la plage de 5 chiffres.