Nos meilleures ventes
Meest gekocht
Produits les mieux notés
Best beoordeelde producten
Conseils
Ce texte a été traduit par une machine.
Le matériel informatique adéquat pour tous les domaines d'utilisation
À partir de composants PC, vous pouvez assembler votre propre système PC individuellement. Le matériel peut être réinstallé dans un ordinateur existant si des composants individuels tels que le boîtier, le processeur, la mémoire vive, les disques durs, les connexions et d'autres doivent être mis à niveau. Vous trouverez également ici un remplacement pour les pièces PC défectueuses.
Recherchez des composants matériels dans chaque catégorie ou laissez-vous inspirer par le grand choix de notre boutique.
Conseil : les baseurs informatiques assemblent un ordinateur complet à partir de composants PC individuels.
Le guide suivant explique ce was à observer lors de la sélection des composants PC.
-
Qu'est-ce que le matériel informatique ?
-
Quels sont les composants PC disponibles ?
-
Vous devez faire attention lors de l'achat de matériel PC
-
FAQ - les questions les plus fréquentes sur le matériel PC
Qu'est-ce que le matériel informatique ?
Le matériel PC est l'équipement technique d'un ordinateur. Il s'agit des composants physiques d'un PC. L'abréviation PC signifie ordinateur personnel.
La forme, les performances et les spécifications techniques du matériel utilisé ont un impact direct sur les performances du PC. Ils déterminent, entre autres, la vitesse de travail, la représentation graphique et l'espace de stockage sur un ordinateur.
Les composants PC ont des fonctions spécifiques et sont les « organes » du PC. La carte mère, le(s) disque(s) dur(s), le processeur, la mémoire vive, la carte graphique, la carte son, le bloc d'alimentation et d'autres pièces de PC se trouvent dans le boîtier de l'ordinateur. Le boîtier lui-même fait également partie du matériel.
Connaissances pratiques : le système d'exploitation est indépendant du matériel PC et est installé sur le disque dur. Il permet de commander les processus de chacun des composants matériels et fournit l'interface utilisateur.
Conseil de recherche : pour pouvoir utiliser un PC, d'autres accessoires sont nécessaires. Cela comprend les périphériques d'entrée tels que le clavier et la souris, ainsi que les périphériques de sortie tels que les moniteurs PC ou les haut-parleurs externes. Selon le domaine d'application, un lecteur de carte, des hubs USB et d'autres périphériques supplémentaires peuvent également s’avérer nécessaires.
Vous trouverez ici quelques accessoires. Les moniteurs sont disponibles ici. Les adaptateurs PC, les câbles PC et les concentrateurs sont disponibles ici. Vous pouvez trouver d'autres accessoires pour l'utilisation de PC via la zone de recherche située en haut de la boutique.
Quel type de matériel informatique existe-t-il ?
Carte mère
La carte mère comporte les principaux composants électroniques de l'ordinateur : Le processeur (CPU), la mémoire vive et les interfaces nécessaires (carte d’extension PCI) pour les disques durs et les lecteurs sont logés ici et fonctionnent ensemble.
Disques durs
Les disques durs sont la mémoire du PC. Le disque dur HDD (Hard Hard Drive), SSD (Solid State Drive) ou hybride SSHD (Solid State Hybrid Drive) présentent différentes capacités et vitesses. Dans un PC, plusieurs disques durs peuvent être installés pour différentes utilisations.
Carte graphique
La carte graphique sert à traiter l’affichage graphique sur le moniteur du PC. Elle dispose de son propre processeur (GPU), sa propre mémoire vive ainsi que divers connecteurs pour le câble de l'écran. Votre puissance est essentielle pour que les jeux, les vidéos et les programmes de traitement multimédia puissent être visualisés suffisamment rapidement avec des graphiques puissants.
Matériel audio pour PC
L'audio PC vous permet de profiter d'un son sur votre ordinateur. Notre assortiment audio comprend des cartes son internes et externes, des appareils de numérisation pour les fichiers audio et vidéo, du matériel Gamecapture et des lecteurs de disques pour PC.
Récepteurs TV pour PC
Grâce aux récepteurs TV PC, vous pouvez recevoir des signaux de télévision avec votre ordinateur. Vous avez le choix entre des cartes TV, des clés TV et un récepteur USB. Conseil : si vous partagez le contenu TV reçu sur votre ordinateur sur votre réseau domestique, vous pouvez également regarder la télévision sur d'autres appareils.
Câbles PC, adaptateurs et hubs
Les câbles PC sont des câbles prêts à brancher qui permettent de connecter du matériel PC et des câbles réseau ou de lecteur. Les adaptateurs ont différents types de connexion sur les côtés entrée et sortie, ils peuvent donc réaliser un commutateur de différents types de connecteurs. Les hubs sont des distributeurs pour créer plusieurs possibilités de raccordement. Les concentrateurs les plus connus sont les répartiteurs USB, les extensions audio/vidéo et les commutateurs KVM.
Processeur (unité centrale)
L'unité centrale est le système central de calcul du PC. Elle commande tous les processus, établit une hiérarchie par priorité et affecte les instructions aux autres composants. L’unité centrale et la carte mère doivent toujours être compatibles entre eux.
Mémoire SSD
Solid State Drive (SSD) est une technologie moderne pour les disques durs et les supports de stockage. Cette construction ne contient pas de pièces mobiles et fonctionne donc de manière particulièrement silencieuse. De plus, la mémoire SSD est robuste mécaniquement et dispose de courts temps d'accès was
Cartes d'interface
Une carte d'interface permet de contrôler la communication entre les différents composants du PC. Les interfaces offrent des possibilités de connexion pour les extensions matérielles et les appareils externes. Par exemple, les cartes d'interface permettent d'ajouter d'autres ports USB, de mettre à niveau FireWire pour la technologie vidéo et audio, de créer des ports pour SATA, SAS, PCI et PCI Express, de connecter des cartes son et de configurer des connexions réseau.
Boîtier d'enceinte
Les boîtiers PC hébergent des composants matériels. Toutes les pièces de l'ordinateur y trouvent place. Vers l'extérieur, le boîtier façonne l'impression optique globale de l'ordinateur. C'est pourquoi vous trouverez également dans cette catégorie des effets de lumière et d'autres accessoires pour boîtiers PC. De plus, il existe des boîtiers de disques durs, des boîtiers de protection ainsi que des cadres interchangeables, des plaques d'emplacement et des outils pour l'installation matérielle.
Accessoires de PC
Parmi les accessoires pour PC, vous trouverez une large gamme de gadgets pour les applications PC modernes. Outre les accessoires de jeu et multimédia tels que les haut-parleurs, les casques, les microphones, les webcams, les lunettes d'écran et les accessoires de réalité virtuelle, il existe également des commandes de ventilateur de PC, des systèmes de caisse, la technologie de carte à puce, des cartouches d'imprimante, un répartiteur d'alimentation et une technique pour l'alimentation sans interruption de votre ordinateur.
Mémoire vive (RAM)
Plus la mémoire vive est importante, plus le PC fonctionne rapidement. Cette devise concernant la RAM (Random Access Memory) est bien connue des utilisateurs d'ordinateur. Si des capacités plus importantes sont disponibles, de plus grandes quantités de données peuvent être traitées et davantage de processus fonctionnent simultanément. La barrette de mémoire vive est fixée dans des emplacements spécifiques sur la carte mère.
Lecteurs
Les lecteurs sont toujours nécessaires pour lire des données de supports externes. En tant que lecteur CD, lecteur DVD, lecteur Blu-ray ou lecteur avec unité Brenn intégrée, les lecteurs offrent de nombreuses possibilités d'utilisation du PC.
Carte son
La carte son offre une unité de traitement supplémentaire pour les processus audio. Avec des sorties pour un casque et des haut-parleurs, ainsi que l'entrée microphone ou des entrées pour les signaux audio externes (par exemple d’une table de mixage), elle a de nombreuses possibilités d'utilisation.
Praxistipp : il n'est pas toujours nécessaire d'ajouter des cartes graphiques ou des cartes son. De nombreuses cartes mères apportent déjà des cartes graphiques à bord et le traitement des processus audio. Vous pourrez ainsi vous connecter à un casque ou un haut-parleur (jack) et à l'écran (HDMI, DVI, VGA, DisplayPort).
Bloc d'alimentation
Le bloc d'alimentation d'un PC est responsable de l'alimentation centralisée de tous les composants matériels. Sa performance doit toujours être adaptée à la consommation électrique des différents composants afin que ces derniers fonctionnent de manière fiable.
Kits de mise à niveau PC
Les kits de mise à niveau PC sont des kits composés de différents composants matériels pour l'extension PC. En fonction du kit, les composants de jeu, de média ou de bureau peuvent être mis à niveau en tant que pack complet. Les produits combinés permettent de choisir des pièces individuelles et de comparer les spécifications techniques de manière fastidieuse par rapport à l'achat individuel de matériel. L'installation de kits de mise à niveau pour PC s'effectue également par laie, à condition que les connecteurs correspondants soient présents dans le boîtier de l'ordinateur.
Vous devez faire attention lors de l'achat de composants PC
Lors de l'achat de composants PC, il est important de le faire
- Conditions techniques et performances du nouveau composant matériel
- Interfaces et ports adaptés pour la connexion à l'existant Matériel
- Et des dimensions adaptées pour l'installation de la technique dans le boîtier de PC.
En principe, lors de l'achat de tout matériel informatique, il faut veiller à la compatibilité entre les différents composants. Le nouveau matériel doit s'intégrer dans le système existant, tant physiquement que par logiciel, pour qu'il fonctionne.
Puissance suffisante / configuration technique requise
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des critères de sélection pour les composants PC les plus courants qui peuvent être mis à niveau en tant que mise à niveau matérielle.
Les performances de chaque composant PC sont particulièrement élevées.
- Carte mère : pour la carte mère, il faut avant tout s'assurer de la présence de tous les emplacements souhaités et d'un nombre suffisant de connexions (PCI, PCIe). Il est important également de regarder les cartes graphiques embarquées et la puissance du processeur audio.
- Disques durs : ils se distinguent par type (HDD, SSD, SSHD). Les valeurs sont les suivantes : capacité de stockage en Go/To et vitesse (pour les disques durs) en tr/min.
- CPU : la performance du processeur est déterminée par le nombre de cœurs (core) et leur puissance exprimée en GHz. Les processeurs à 4 cœurs (quad-core) sont actuellement les plus utilisés.
- RAM : la mémoire vive doit être particulièrement adaptée au format, au type et à la capacité de stockage (en Gb).
- Carte graphique : les cartes graphiques prennent en charge le travail avec des programmes de CAO ou des programmes graphiques professionnels ainsi qu'une expérience de jeu optimale. Il convient de prêter une attention particulière au chipset intégré (NVIDIA, AMD) et à la taille du VRAM (par ex. pour les textures dans les jeux vidéo).
- Carte son : Les cartes son sont sollicitées dans des applications particulières, par exemple pour les enregistrements. Il faut faire attention au préamplificateur, au taux d'échantillonnage (en kHz), à la profondeur d'échantillonnage (en kHz), à la latence et à l’alimentation fantôme pour le branchement de microphones à condensateur.
- Bloc d'alimentation : le bloc d'alimentation dépend à la fois de la puissance (en watts) et de la forme du refroidissement.
Remarque : les fonctions et les performances ne sont pas les seules à être utiles lors de la sélection de nouveaux composants PC. Votre PC doit répondre aux exigences techniques pour que le nouveau matériel fonctionne. Par conséquent, consultez toujours le manuel du fabricant. Il serait fâcheux que vous puissiez réaliser un achat coûteux de matériel, qui s'avère par la suite hors service, car votre système PC ne répond pas aux exigences techniques et ne peut donc pas les supporter.
Interfaces et connectiques / ports adaptés
De nombreux composants matériels sont équipés de différentes interfaces qui permettent de connecter d'autres matériels et de connecter des appareils externes (haut-parleurs, écrans ou cartes mémoire/clés USB, par exemple).
Il est important que votre PC existant dispose des connecteurs appropriés pour le nouveau matériel et que les extensions prévues pour l'utilisation du PC soient déjà suffisamment prises en compte lors de la sélection du nouveau matériel.
La liste suivante donne un aperçu des connexions les plus courantes de Diverser les composants PC :
- Pour les disques durs : Choisir l’interface SAS ou SATA pour la communication avec la carte mère.
- Sur la carte mère : sortie audio (jack), sortie vidéo (HDMI, VGA, DisplayPort), connexion des appareils externes (USB 2.0 ou 3.0).
- Sur les cartes son : Connecteurs courants pour microphones (jack) et d'autres unités comme les tables de mixage et des sorties pour Digital Out ou des haut-parleurs (jack).
- Sur la carte graphique : sorties HDMI, VGA, DisplayPort et DVI.
Notre Conseil pratique : mise à niveau
Pour de nombreux types de connexion, des adaptateurs peuvent être montés ultérieurement, par exemple DisplayPort vers HDMI ou mini-jack vers jack. De nombreux adaptateurs sont également disponibles pour les ports USB.
Taille adaptée pour l'installation dans le boîtier
Afin d'éviter toute frustration lors de l'installation, il est nécessaire de vérifier l'espace existant dans le boîtier avant d'acheter du matériel. Il est important que tous les composants aient suffisamment d’espace pour faciliter la circulation d’air. En particulier, les câbles de raccordement nécessaires ainsi que les ventilateurs montés peuvent se révéler très pliés lors de l'installation. Un coup d'œil sur le standard du boîtier (p. ex. ATX) renseigne sur la disposition du matériel et donne une première valeur de référence.
FAQ - les questions les plus fréquentes sur le matériel PC
Où puis-ich trouver des informations sur le matériel informatique existant ?
Vous pouvez obtenir des informations sur le matériel existant via le panneau de configuration ou dans le BIOS.
Peut-on remplacer des composants du matériel informatique ?
Oui. Les composants individuels du matériel PC peuvent être mis à jour par un nouveau matériel ou remplacés en cas de défaut. Lors de l'installation, il est important de brancher correctement les périphériques et de les configurer dans le BIOS.
Puis-ich installer un ancien matériel PC dans un nouveau boîtier ?
Oui. En principe, il est possible de démonter et remonter ailleurs tous les composants matériels. Le nouveau boîtier doit offrir un espace suffisant, même pour les courants d'air frais.